案例分析

Simcenter SCADAS XS 助力爱克发印艺公司提升振动和机器动力学行为研究效率

西门子测试解决方案帮助爱克发印艺公司减少了振动,为全球客户提供高质量的印版

Simcenter SCADAS XS 助力爱克发印艺公司提升振动和机器动力学行为研究效率

爱克发印艺公司 (Agfa Graphics)

爱克发印艺公司为商业印刷行业、报纸印刷和出版行业、防伪印刷行业以及广告牌和展示、装饰和工业喷墨印刷行业提供集成式印前解决方案。这些解决方案包括用于生产工作流程、项目和流程管理、云软件和图像处理的耗材、硬件、软件和服务。

总部:
莫特塞尔, Belgium
产品:
Simcenter SCADAS XS hardware
工业板块:
工业机械行业

分享

在整个生产线中,振动可能发生在多个层面,Simcenter SCADAS XS 可以帮助爱克发印艺公司识别这些振动。
爱克发印艺公司 (Agfa Graphics)

爱克发印艺公司是爱克发最大的业务部门,是世界上大部分绿色环保印版的生产商,并为全球四分之一的报纸提供印前技术。印版是印刷过程中的关键元素,是爱克发印艺公司的核心业务。

凭借多年的经验和持续不断的创新动力,爱克发印艺公司建立了良好的声誉,并始终将质量放在首位。为了帮助企业实现盈利增长,并以经济高效的方式为数百万份印刷品提供最佳印刷效果,爱克发印艺公司确保印版经过彻底的质量检查,并在印刷机上保持出色的尺寸稳定性。

在将铝卷转换为印版时,限制生产过程中的振动至关重要。该行业的变化要求生产线更快地工作,以应对不断增长的需求。为提高生产速度而实施的任何更改都需要额外的质量检查和新的故障排除技术。必须考虑和处理更多的数据,并且必须识别和纠正所有振动。为了成功满足这些不断变化的需求,爱克发需要可靠、适应性强的解决方案。

A person is standing in front of a large screen displaying a colorful image of a person's face.

通过振动控制完善打印

爱克发印艺公司在各大洲都有专门的制造工厂。在紧迫的时间内向世界各地派遣专家和设备,以解决将铝卷转换为印版的机器上的振动问题,这是一项挑战。但是,比利时爱克发印艺公司的支持团队找到了在紧迫的期限内确保全球服务的方法,同时节省了时间和金钱。团队采用了一种实用、易于使用的解决方案:Siemens Digital Industries Software 推出的 Simcenter SCADAS™ XS 硬件数据采集系统。

Simcenter SCADAS XS 便携且用户友好,是这项工作的不二之选。除了全系列 Simcenter SCADAS™ 硬件解决方案所特有的灵活性、性能和精度外,Simcenter SCADAS XS 还以其出色的便携性、轻巧的设计和小尺寸而著称。以前,使用笨重的硬件设备跨越不同国家进行振动故障排除是一种大胆的行为,通常涉及苛刻的海关程序。从便于运输的角度出发,Simcenter SCADAS XS 是一种合乎逻辑的选择。该工具可以轻易地放入笔记本电脑包中,然后快速携带到世界任何地方,并且不需要最终用户具备专业工程知识。Simcenter SCADAS XS 具有预设模板,任何人都可以按下按钮,记录数据并将其发送回分析师。

在快节奏的印刷行业中,拥有合适的工具,尤其是智能数字技术,从而进行振动测试是一项主要优势。“我们一直在寻找有效的方法来分析我们机器中的振动和动态行为,并创建永久性的解决方案,以检查频率并找到不同过程信号的多通道并行记录之间的相关性,”爱克发技术支持团队的一名成员说。“20 年前,我们开始与 Siemens Digital Industries Software 一起研究这个问题,我们首先使用 Simcenter SCADAS 305。因此,我们已经熟悉如何使用 Simcenter 测试解决方案。我们原本打算将 Simcenter SCADAS XS 作为备用解决方案,因为爱克发在全球范围内有许多支持需求。作为一家全球公司,我们很快被 Simcenter SCADAS 卓越的移动性和智能功能所吸引,这些功能符合我们的故障排除和振动控制需求。”

提高测试效率

作为便携式数据采集系统,Simcenter SCADAS XS 可提高振动测试测量期间的移动性,并在生产线上派上用场。当生产线延绵数百米时,从一端到另一端,带着 Simcenter SCADAS XS 系统中包含的平板电脑四处走动,可以很容易地进行实时验证。爱克发印艺公司团队的成员独立使用 Simcenter SCADAS XS,或者将其作为连接到笔记本电脑的前端工具进行更复杂的数据测量。

“在爱克发印艺公司的复杂流程中,需要考虑许多测量,因为既要执行在线和离线质量控制,同时还要寻找流程中的潜在问题,”爱克发印艺公司代表说。“用于动态分析的传感器各式各样。在整个生产线中,振动可能发生在多个层面,Simcenter SCADAS XS 可以帮助爱克发识别这些振动。”

在故障排除过程中,时机是关键——工程师试图精确定位振动发生的精确时刻,并检测关系,最终确定根本原因。Simcenter TestLab™ 软件与 SimcenterSCADAS XS 硬件配合使用,可简化诊断和故障排除。

印版——展望未来

好的投资都是长期投资。Simcenter SCADAS XS 包括一个平板电脑,使工程师能够在办公室准备测试装置,然后将 Simcenter SCADAS XS 运送到世界的另一端,并为当地操作员提供一些基本说明。操作员可以轻松地在机器上的不同位置执行各种振动水平的时间记录,只需将设备发回,甚至通过互联网传输数据,以便极快地排除故障。借助采集的数据和 Simcenter TestLab 软件,工程师拥有了深入研究特定频率和传递函数所需的所有元素,有助于确定高振动水平的根本原因。

预防也是爱克发印艺公司未来议程的重中之重。当生产线加速时,可能会出现不同的共振频率。通过识别模式,可以防止过度振动。爱克发印艺公司还打算运用 Simcenter SCADAS XS 的潜力来实现这一功能。

Simcenter Testlab 软件与 SimcenterSCADAS XS 硬件配合使用,可简化诊断和故障排除。
爱克发印艺公司 (Agfa Graphics)