文章

模块化、灵活和适应性强的FPGA原型验证解决方案的优势

由于现在的 ASIC 设计规模大部分都非常的大,需要将设计分割和映射到多个 FPGA 中去,FPGA 原型系统的设计逐渐演变为一个相当昂贵和耗时的重要项目,这让现成的成熟原型系统更具成本效益。Veloce proFPGA 原型系统具有模块化、灵活和适应性强的特点,可以在不影响性能、可用性和便携性的情况下满足广泛的系统验证和原型要求。

与 Veloce 硬件辅助验证的兼容性

Veloce 原型验证系统软件创建了一个整体环境,用
以自动管理和配置 Veloce proFPGA 系统。完成配置
后,原型变为一个单片系统,即便混合了不同类型
的 FPGA 亦能如此。例如,用户可以安装一个带有嵌
入式 ARM 核心(以获取强大的处理能力)和 VU19P
(用于处置海量逻辑)的 Xilinx Zynq FPGA。通过结
合不同的 FPGA 技术,用户可以定制他们的 Veloce
proFPGA 原型以满足自己的需求。

Veloce proFPGA 原型验证的关键竞争优势

Veloce proFPGA 有三大竞争优势:

  1. 模块性 / 灵活性 - 我们的方案是一个模块化和可扩展的系统(而
    不是单个 FPGA 板),该系统可以在现场配置,以满
    足广泛的要求和应用需求。
  2. 具有完全 I/O 访问且可重新编程的互连 - 我们在高速连接器板上提供所有 I/O,以实现
    极大的灵活性和性能。市场上并非所有的系统或板都
    能提供这种能力,那些互连被固定死的系统或原型板
    无法根据设计应用的特点变化来改变,无法适应不同
    的设计需求。
  3. 高性能 - 这是原型验证
    系统中最关键的参数。我们的系统的每块电路板,
    从一开始就是按高性能的要求去设计的。我们的每块
    FPGA 子板的 PCB 有多达 50 个必要的层,在高速连
    接器上提供了所有 I/O,并实现了紧凑封装。我们的
    主板设计同样以此为目标。整个互连网络具有匹配的
    长度,并且在信号完整性方面投入了大量精力。这种
    复杂的架构可以实现性能的极大化。

分享