文章

使用 Opcenter EX MDD 和 Teamcenter 在医疗器械法规截止日期延长的情况下实现及时合规性

工程师在制造工厂中穿着防护服,拿着平板电脑。

2023 年 3 月 20 日,欧盟延长了遵守医疗器械法规 (MDR) 2017/745 的截止日期,为医疗器械和诊断 (MD&D) 制造商提供了完善其合规策略和降低运营成本的重要机会。更新后的 MDR 法规强调文档记录、可追溯性和风险管理,给医疗技术行业带来了重大挑战。Siemens Opcenter EX MDD 和 Teamcenter 提供集成式数字化解决方案,帮助企业有效地满足这些复杂的要求,保持较高的产品质量,并确保持续的市场准入。

借助 Opcenter EX、MDD 和 Teamcenter 简化合规性

Siemens Opcenter EX MDD 软件集成了制造执行和质量管理,可执行生产标准,自动化文档编制并支持可追溯性,以满足 MDR 法规。Teamcenter 通过强大的 PLM 集成对这些功能进行了补充,从而在整个生产流程中协调技术文档、设计要求和最佳实践。这些解决方案共同提供了对制造运营的全面可见性,防止生产错误并简化合规性工作,赋能企业在不断变化的监管环境中取得成功。

阅读文章了解更多信息。

分享

相关资源

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th