贵公司是否正在努力跟上不断变化的 ADAS 和 AV 要求?在优化性能的同时建立可信度并确保合规性是一项复杂的挑战。了解持续优化和虚拟工程如何彻底改变开发流程。
下载此报告,了解西门子解决方案如何帮助您加快 ADAS 和 AV 功能的开发速度、提高性能并增强安全性。
在当今竞争激烈的环境中,持续优化 ADAS 和 AV 系统对于实现市场成功至关重要。通过利用真实世界的使用数据和高级优化技术,可以确保系统不断发展以满足不断变化的客户需求和法规要求。
通过采用持续优化和虚拟工程,可以在快速发展的 ADAS 和 AV 市场中获得显著的竞争优势。
西门子提供了一套全面的解决方案,旨在实现持续的产品优化,以满足 ADAS 和 AV 开发不断变化的需求。我们的方法运用场景管理,这是一种强大的技术,结合了真实世界的数据和虚拟仿真来不断完善系统。
体验更快的开发周期、更高的性能和增强的下一代车辆安全性。现在就下载这份免费的综合报告吧。