Great Wall Wine Company поддерживает высокое качество продукции, оптимизируя процессы с помощью Opcenter Execution...

Компания Great Wall Wine — дочерняя компания китайской национальной корпорации COFCO и лидер по объемам производства вина в КНР.
Раньше главными факторами при выборе вин, отправляемых на рынок, было качество винограда и навыки виноделов. Благодаря цифровым технологиям Siemens нам удалось стандартизировать управление всеми производственными процессами.
От виноградника до винного бокала, MES-решение (Manufacturing Execution System — система управления производственными процессами) Opcenter Execution от Siemens Digital Industries Software полностью изменило процесс производства вина в Great Wall Wine Company — дочерней компании китайской национальной корпорации COFCO. Great Wall Wine Company является одной из самых больших винодельческих компаний в городском округе Яньтай в провинции Шандунь — самом известном регионе по выращиванию винограда на восточном побережье Китая. Great Wall Wine Company успешно привносит современные технологии в старинное ремесло виноделия.
Компания стала лидером китайской винной отрасли, ее продукция продается по всему миру. Винодельня Yantai Winery была основана в 2000 году, и теперь производит 50 000 тонн красного и белого вина в год.
Чтобы изготавливать продукцию высокого качества и оптимизировать работу производственных линий, компания тщательно следит за каждым этапом, включая выращивание винограда, изготовление вина, контроль качества и управление жизненным циклом. В пивоваренной отрасли цепочка передачи информации выстроена достаточно хорошо, чего не скажешь о виноделии.
Владельцы виноделен сталкиваются с рядом сложных задач, от ухода за виноградом, который сильно зависит от капризов погоды, до выполнения сложных производственных процессов и контроля соблюдения строгих требований по безопасности и вкусу конечной продукции. Сегодня винодельня лучше адаптируется к этим трудностям благодаря информационной системе, применяемой на протяжении всей технологической цепочки, — Opcenter Execution.
«Раньше главными факторами при выборе вин, выводимых на рынок, было качество винограда и навыки виноделов, — объясняет главный инженер Great Wall Wine Yantai Winery Ли Жефу (Li Zefu). — Благодаря цифровым технологиям Siemens нам удалось стандартизировать управление всеми производственными процессами».

Качество винограда зависит от таких факторов, как погода, вода, почва, географическое положение и даже метод выращивания. «Говорят, что 70% результата в виноделии зависит от качества винограда, а остальная часть — от процесса, — объясняет Дин Цзяньцян, руководитель проекта по сотрудничеству с Siemens. — Эффективное управление виноградником — это основа для улучшения качества вина».
Конец сентября — это время сбора урожая и самый загруженный период в винограднике Longshan в Яньтае. В обычный день один работник может собрать до шести корзин (120 килограмм) винограда. В этот период цех открыт до двух часов ночи, чтобы можно было разгружать грузовики с виноградом.
Еще до этапа сбора винограда виноделы используют информацию из MES-решения Siemens, чтобы управлять 12,7 квадратных километров виноградников, некоторые из которых принадлежат самой винодельне, а некоторые — местным фермерами.
Виноделы используют метеорологические станции, построенные компанией Siemens, чтобы собирать информацию о питательных веществах в почве, влажности и температуре, то есть обо всем, что может повлиять на растение. Технические специалисты также используют разработанное Siemens приложение, чтобы отслеживать количество пестицидов, которыми обрабатывается виноградник в определенный промежуток времени. Вся информация загружается в MES.
На основе этой информации техники создают архивы винограда каждого сорта. Данные используются для анализа жизнеспособности растения и возможности повреждения насекомыми. «Вместе эти данные дают нам точное представление о состоянии всего виноградника, — говорит Лю Цзяньбо, начальник отдела информационных технологий Yantai Winery. — Они также помогают нам принимать взвешенные решения о том, как ухаживать за виноградом при любых капризах погоды и повреждениях насекомыми. Мы можем улучшить качество винограда на основе собранных данных, а не просто полагаться на опыт».

Из-за тонкостей таких процессов, как брожение, выдержка, сутираж, дегустация и розлив, винодельческие предприятия сталкиваются со сложными, а иногда и с индивидуальными производственными требованиями. В такой трудоемкой деятельности ошибки неизбежно возникают на каждом этапе.
Тем не менее, технологический процесс стал более упорядоченным и эффективным. Виноделы могут давать работникам точные инструкции через MES, чтобы избежать ошибок или пропуска шагов. Теперь работники не должны записывать все данные вручную на бумаге и передавать их на следующую производственную линию, так как они могут просто сканировать штрих-коды (указанные, например, на резервуарах). Полученная таким путем информация загружается в MES через локальную сеть.
«Работникам не нужно думать о передаче производственного заказа и данных — говорит Ли. — Теперь они могут просто выполнять свои задачи, а производственные данные и данные о проверке качества будут передаваться по всей цепочке и служить надежным источником информации».
Виноград должен пройти не менее 10 этапов обработки, от брожения до выдержки в резервуарах из нержавеющей стали и сутиража в дубовых бочках. MES-система позволяет определить, с каким резервуаром работал определенный работник на каждом этапе.

MES позволяет стандартизировать управление процессами. Благодаря автоматической информации, которую невозможно изменить вручную, система MES может обнаружить любые отклонения от технологического процесса и отправить уведомления для предотвращения ошибок.
Информация о выполнении производственных процессов также собирается в режиме реального времени и хранится в MES. Например, данные, получаемые в режиме реального времени из автоматизированной системы контроля температуры, можно сравнить с уже существующими данными, чтобы дать дальнейшие пошаговые инструкции сотрудникам.
«Производительность и качество будут повышаться по мере установки новых датчиков и автоматизированного оборудования на винодельне, — говорит Динг. — Далее система MES сможет определять степень контроля в зависимости от должности сотрудника».

Винодельня совместно с компанией Siemens разрабатывает приложение для клиентов, которое позволит отслеживать информацию о производстве. Это поможет покупателям больше узнать о производстве, а также виноградниках. Со своих смартфонов потребители смогут изучить информацию о винограде, полях, производстве, бочках и обо всем, что поможет им лучше понять винную культуру.
«Требования к управлению процессами и безопасности продукции в сфере виноделия постоянно ужесточаются, поэтому прослеживаемость производственной цепочки становится обязательным условием, — говорит Ли. — Я верю, что технологии и опыт Siemens очень нам помогут».
Ли считает, что MES-решение от Siemens освободит виноделов от бумажной работы. В результате они смогут создавать более разнообразное и качественное вино, которое оценят покупатели с самыми разными вкусами.
В будущем винодельня планирует собирать больше цеховых данных, чтобы использовать все возможности MES-решения и увеличивать операционную эффективность. Мечта о трансформации управления винодельней с помощью информационных технологий быстро становится реальностью.

Вместе эти данные дают нам точное представление о состоянии всего виноградника. Они также помогают нам принимать взвешенные решения о том, как ухаживать за виноградом при погодных изменениях и повреждениях насекомыми. Мы можем улучшить качество винограда исходя из собранных данных, а не просто полагаться на опыт.