Infografika

Od pomysłu do gotowego produktu Transformacja branży CPG dzięki oprogramowaniu do zarządzania recepturami dla przedsiębiorstw

oprogramowanie do zarządzanie recepturami dla przedsiębiorstw

Oprogramowanie do zarządzania recepturami dla przedsiębiorstw firmy Siemens to najlepsze rozwiązanie, które zrewolucjonizuje proces rozwoju receptur w branży produktów i towarów konsumpcyjnych. Uwzględniając stale zmieniające się trendy i wyzwania rynkowe, oprogramowanie upraszcza proces produkcji, skraca czas poświęcany na testy w ramach procesu wprowadzania nowych produktów na rynek i przeprowadza walidację receptury, aby zapewnić wgląd w możliwości procesów produkcji na wczesnym etapie. Nasza infografika przedstawia, w jaki sposób te wyzwania wpływają na branżę i jak rozwiązanie do zarządzania recepturami dla przedsiębiorstw może pomóc pokonać je i zwiększyć wydajność oraz rentowność przedsiębiorstwa.

Dodaj tajny składnik do swoich receptur dzięki rozwiązaniu do zarządzania recepturami dla przedsiębiorstw firmy Siemens

Zwiększenie wydajności i poprawa rentowności wymaga transformacji przedsiębiorstw z branży CPG z wykorzystaniem oprogramowania do zarządzania recepturami. Rozwiązanie firmy Siemens centralizuje całą wiedzę na temat tworzenia receptur i informacje o produktach, umożliwiając elastyczne i dynamiczne przenoszenie produkcji w celu dopasowania jej do popytu. Wirtualizacja receptur umożliwia zmniejszenie zużycia zasobów dzięki zminimalizowaniu liczby fizycznych prototypów oraz ograniczeniu zużycia papieru, tuszu i energii. Rozwiązanie do zarządzania recepturami dla przedsiębiorstw stanowi tajny składnik pozwalający przeprowadzać błyskawiczną walidację wirtualnych receptur, skracając w ten sposób czas poświęcany na testy i konfigurację.

Pobierz infografikę, aby dowiedzieć się, jak oprogramowanie do zarządzania recepturami dla przedsiębiorstw może pomóc w transformacji przedsiębiorstwa z branży CPG.

Udostępnij

Powiązane treści

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm
Webinar

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm

Space Codesign Seminar: design flow including HW/SW co-design & HLS that allows developers to migrate compute intensive functions from software running on an embedded processor to a hardware based accelerator.