백서
IC 검증용 프로덕션 레디 엔지니어링 솔루션에 머신 러닝(ML) 방식 사용
ML을 활용해 SPICE 수준 IC 검증에 일관성 있고 검증 가능하며 올바른 답을 도출하는 법
Solido 머신 러닝: 레벨 4 ML 기능 지향
Siemens EDA의 Solido™ 소프트웨어는 레벨 4 ML 기능에 가까운 ML 툴을 개발했습니다. Solido 툴에서는 첫 단계로 DoE (Design of Experiments)를 수행합니다. 이는 결과 공간 전체를 아우르는 일련의 측정치를 낮은 밀도로 모은 것입니다.
DoE 결과를 바탕으로 예상되는 결과의 ML 모델을 1차적으로 구성할 수 있습니다. 모델 정확도가 더 높아야 하는 경우, 목표 관심 분야를 파악합니다. 그런 다음 툴이 더 많은 결과를 도출하고, 이를 ML이 생성한 결과와 비교합니다. 결과가 엔지니어링 허용오차 이내로 일치하지 않으면 툴은 더 많은 데이터와 업데이트한 모델을 사용해 추가로 최적화를 수행합니다. Solido 툴은 이 프로세스를 거쳐 폭넓은 결과를 확보할 수 있으며, 기본 내장 검증은 물론 관심 분야에 맞춰 미세 조정된 결과에 관한 세분성까지 추가로 보장할 수 있습니다