Skip to Main Content
백서

엔지니어링 생산성 향상을 위한 7가지 팁

공유하기

어떻게 하면 사무실에서 더 많은 시간을 쓰지 않고 프로젝트 성과를 달성하고 테스트를 더 빨리 완료할 수 있을까요? 설계 단계의 일부로서 초기에 시뮬레이션했을 경우 얻을 수 있는 장점들에 대해 폭넓게 기록되어 있습니다. 엔지니어링 변경하는데 드는 시간과 자원 비용은 개념부터 생산까지 각 단계에 따라 증가합니다. 초기 설계 단계에 시뮬레이션을 진행하는 계산 유체 역학(CFD)은 변경 비용이 더 발생하기 이전에 엔지니어로 하여금 트렌드를 검토하고 바람직하지 않은 설계 옵션을 제거하는 데 도움을 줍니다.이 백서를 통해 여러분은 초기 설계 단계에서 설계 성능을 평가하고 분석 전문가와 설계 엔지니어 간의 협업 및 지식 공유를 촉진하기 위한 7가지 팁을 배우게 됩니다.

어떤 내용이 있을까요?

다음의 내용을 달성하기 위한 실용적 팁과 논의:

  • 제품 요구 사항 충족 (예: 중량 감소, 빠른 속도, 복잡한 동작 등)
  • 다운스트림 개발 지연 및 비용 방지 (예: 테스트 및 프로토타이핑 감소, 주문 변경 감소 등)
  • 고객 계약 의무 또는 규제 요구사항 충족
  • 제품 수명주기 비용 절감
  • 생산 비용 절감

Solid Edge for Simcenter FLOEFD

Simcenter FLOEFD for Solid Edge는 쉽고 빠르고 정확한 유체 흐름 및 열 전달 분석을 위해 내장된 CFD 시뮬레이션 도구를 사용하여 흐름 시뮬레이션을 지원합니다. FLOEFD for Solid Edge는 특히 다른 CFD 도구에 비해 솔루션 전체 시간을 65~75% 단축하여 설계 프로세스에 적합합니다. 수상 경력에 빛나는 FLOEFD는 가장 번거로운 CFD 단계를 자동화하고 엔지니어가 Solid Edge 모델을 즉시 준비하고 분석할 수 있도록 도와줍니다.