백서

전자 제품 제조업체를 위한 음력 테스트 측정 가이드

반구 마이크로폰 어레이를 사용하여 측정하는 전자 프린터의 기준 음원

소비자는 전자 제품이 뛰어난 음력과 품질을 제공할 뿐만 아니라 조용하게 작동하기를 기대합니다. 그렇다면 전자 제품 제조업체는 현재 음력을 어떻게 측정하고 있을까요? 제조업체가 사운드 테스트를 통해 고품질 소비자 전자 제품을 개발하여 경쟁 우위를 확보하는 데 도움이 되는 표준은 무엇인가요?

전자 제품 제조업체를 위한 음력 측정 가이드를 다운로드하여 표준, 해당 규정, 소음 코드에 대한 개요를 알아보십시오.

주요 내용은 다음과 같습니다.

  • 음력, 음압, 사운드 강도를 구별하는 방법
  • 다양한 음압 기반 및 사운드 강도 기반 측정 방법의 표준
  • 음력 및 측정 불확도를 측정하는 데 사용되는 장비

ISO 표준에 따라 전자 제품에서 음력을 측정하는 다양한 방식

음력 측정은 간단하지 않습니다. 팀은 정밀도, 엔지니어링, 조사(ISO 12001)의 세 가지 ISO(국제 표준화 기구) 정확도 방법을 사용한 음압 또는 사운드 강도 측정을 통해 음력을 확인할 수 있습니다.

  • 정밀도 방법(등급 1): 가장 정확한 결과를 제공하지만 실험실 조건과 가장 많은 노력이 필요합니다.
  • 엔지니어링 방법(등급 2): 음향 환경 및 음원 유형의 영향을 고려하여 매우 정확한 결과를 제공합니다.
  • 조사 방법(등급 3): 유사한 특성을 가진 음원을 비교하기 위한 결과로, 최소한의 시간과 장비가 필요합니다.

이 가이드는 음력 측정 방법의 개요를 설명합니다.

사운드 테스트를 통해 ISO 표준에 따른 우수한 소비자 전자 제품 개발

전자 제품 제조업체가 신제품을 출시하려면 ISO 표준 뿐만 아니라 지역적 규제에 따라 의무적으로 인증을 받아야 할 때가 많습니다. 인증과는 별개로, 음력 테스트는 산업 및 ISO 표준을 준수하여 보다 우수한 제품을 개발하는 데 도움이 됩니다. 실제로 기업은 이를 통해 기대치를 충족하거나 심지어는 초과함으로써 경쟁 우위를 높이게 됩니다. 오늘날의 전자 제품 제조 시장에서 우수한 음질은 더 좋은 제품을 만들고 소비자가 만족할 수 있는 더 좋은 품질을 제공합니다.

소음원의 음력 레벨 확인

전자 제품 제조업체는 다음과 같은 경우 음력 레벨을 사용해야 할 수 있습니다.

  • 기계 또는 장비에서 발생하는 소음이 고객 요구사항에 맞는지 확인
  • 선언 값 확인
  • 다른 기계에서 발생하는 소음 비교(유형 및 크기)
  • 기계에서 발생하는 소음을 줄이기 위한 엔지니어링 작업
  • 소음 레벨 예측
  • 소음원 특성화

공유

관련 자료