백서

E/E 아키텍처 설계를 위한 MBSE를 개선하여 주요 소프트웨어 기능 주도

읽기 시간: 2분
MBSE 흐름이 규제 준수와 차량 플랫폼의 안전성을 입증하는 데 필수인 이유를 알아보십시오.

OEM에서 자동화 및 연결성 수준이 높은 정교한 플랫폼을 개발함에 따라 모든 부문의 차량이 복잡해지고 있으며, 이로 인해 차량 아키텍처의 규모와 복잡성이 급속히 확장되고 있습니다. 이러한 최신 E/E 아키텍처의 복잡성으로 인해 많은 제조업체에서 실행하고 있는 기존의 노동 집약적인 절차를 사용하여 설계하고 검증하기가 매우 어려워지고 있습니다. 게다가, 각 차량의 추상화 단계를 통해 요구사항, 기능, 구현에 대한 추적 기능을 유지하는 것은 사실상 불가능합니다.

본 백서에서는 고급 엔지니어링 소프트웨어 솔루션 포트폴리오를 갖춘 MBSE(모델 기반 시스템 엔지니어링)를 통해 점점 더 정교해지는 최신 자동차 및 상용차의 E/E 아키텍처를 개발하는 데 중요한 기능을 제공하는 방법을 알아봅니다.

MBSE 기반 E/E 개발로 강력한 데이터 연속성 실현

자동차 및 상용차 OEM은 이러한 복잡성 증가에 대처하려면 아키텍처 설계 프로세스를 발전시켜 MBSE와 디지털 스레드를 활용해야 합니다. 오늘날의 E/E 시스템 엔지니어링 솔루션은 강력한 데이터 연속성과 고급 자동화 기능을 제공하여 기업이 MBSE를 구현하도록 지원합니다. 엔지니어는 이러한 솔루션을 통해 기존 기능 모델을 사용하여 차량 아키텍처와 보다 상세한 시스템 설계를 생성할 수 있으며, 업스트림 프로세스의 데이터를 지속적으로 구축하여 기능에서 구현 및 실제 컴포넌트 또는 시스템에 이르기까지 추적 가능성을 보장할 수 있습니다. 또한 이러한 솔루션은 아키텍처 및 시스템 설계를 폐루프 방식으로 검증 및 최적화하여 아키텍처 수준에서 차량 성능을 개선합니다.

연속 디지털 스레드는 개발 전반에 걸쳐 차량 시스템 동작 추적

차량의 자동화가 증가함에 따라 고급 E/E 엔지니어링 도구와 함께 MBSE 흐름을 통해 제공되는 추적 가능성은 규제 준수와 차량 플랫폼의 안전성을 입증하는 데 있어 매우 중요합니다. 차량 개발 및 제조 전반에 걸쳐 지속적인 디지털 스레드를 통해 차량 설계 데이터를 기반으로 직접 정확한 문서를 생성할 수 있습니다. 또한 이 디지털 스레드는 테스트 결과를 추적하고 차량 시스템이 예상대로 작동한다는 것을 보여줄 수 있으며, OEM이 생산 전, 생산 중, 생산 후에 차량 시스템의 안전성과 신뢰성을 입증해야 할 때 필수 기능이 되었습니다.

본 백서에서 규제 준수 및 첨단 차량 플랫폼의 안전성을 입증하는 데 추적 가능성이 중요한 이유를 알아보십시오. 계속 읽으려면 지금 다운로드하십시오.

공유

관련 자료