자동차, 항공기, 산업용 기계를 비롯한 많은 현대 제품에는 정교한 E/E(전기 및 전자) 시스템이 포함되어 있습니다. E/E 시스템은 이제 대부분의 제품 기능을 지원하지만 안정성, 비용, 무게와 같은 주요 매개변수에 영향을 미칩니다. 기존에는 자체 도구를 통해 E/E 시스템 개발을 지원했지만, 이제 강력한 COTS(Commercial-Off-the-Self, 상용) 소프트웨어 솔루션을 사용하여 와이어 하네스 제조를 포함한 E/E 시스템 개발을 지원할 수 있습니다. 기업은 자체(독점) 소프트웨어 개발에 계속 투자할지 아니면 COTS 솔루션을 채택할지 결정할 때 여러 요소를 고려해야 합니다. 특히 E/E 영역에서 유연성, 엔터프라이즈 통합 및 IP 보호에 대한 요구는 이러한 '자체 도구 개발 또는 상용 도구 구매' 결정에 영향을 미칩니다.
몇 가지 요인이 '개발 또는 구매' 분석에 영향을 미칩니다. 이 모든 요인은 COTS와 자체 E/E 시스템 개발 소프트웨어 간에 결정하는 데 적용됩니다. 이러한 요인 중에서 이전의 노력에 대한 심리적 애착 같은 인간적인 측면이 아마도 가장 다루기 힘들 것입니다. 본 백서에서는 특히 E/E 시스템 개발 영역에서 ‘개발 또는 구매’ 결정이라고 불리는 자체 개발 또는 COTS 구매 간에 적정성을 검토합니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.