백서
mPower 소개: 규모와 설계에 구애받지 않는 전원 무결성
아날로그, 디지털 및 3D IC를 위한 통합형 전력 무결성 검증 솔루션
칩 레벨의 전원 무결성 사인오프에 있어 집적회로 설계 업체들은 파워 그리드가 설계된 대로 장치들을 작동시키는 데 필요한 만큼의 전류를 전달하도록 하면서 일렉트로마이그레이션(EM)을 통해 전선에 금방 문제가 생기지 않도록 하는 풀칩 일렉트로마이그레이션과 전압(IR) 강하 분석을 실행해야 합니다. mPower 툴 체인을 이용하면 설계 플로우와 규모에 상관없이 모든 디지털, 아날로그, 3D IC에 대해 그 설계가 전력과 관련된 설계 목표와 성능을 만족하는지 확인할 수 있는 효율적이면서도 사용하기 쉬운 전원 무결성 분석이 가능합니다. 아날로그와 디지털 전력 분석은 회로나 칩의 크기를 맞춰 가면서 확장하는 동시에 기존의 설계 플로우에 무난하게 통합될 수 있습니다. mPower GUI는 호출을 단순화하면서도 꽉 찬 Calibre 통합으로 모든 기능을 갖춘 근본 원인 분석과 디버깅을 제공합니다.