백서
격차를 넘어: Calibre 3DSTACK으로 SoC와 패키지 검증 통합
팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징(FOWLP) 설계를 정확하게 검증하려면 패키지 제조 가능성과 성능을 보장하기 위해 패키지 설계 환경과 시스템온칩(SoC) 검증 툴을 통합해야 합니다.
웨이퍼 레벨 패키징(WLP)은 시스템 온 칩(SoC) 집적 회로(IC) 설계에 비해 더 높은 폼 팩터와 향상된 성능을 가능하게 합니다. 웨이퍼 레벨 패키지 설계 스타일은 여러 가지가 있지만, 팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징(FOWLP)은 실리콘으로 검증된 인기 있는 기술입니다. 그러나 FOWLP 설계자가 허용 가능한 수율과 성능을 보장하려면 EDA및 OSAT, 파운드리가 협력하여 일관되고 통합된 자동화된 설계 및 물리적 검증 흐름을 구축해야 합니다. 패키지 설계 환경과 SoC 물리적 검증 툴을 통합하면 필요한 공동 설계 및 검증 플랫폼을 구축할 수 있습니다. Xpedition Enterprise 플랫폼의 향상된 PCB 설계 기능과 Calibre 플랫폼의 확장된 GDSII 기반 검증 기능이 Calibre 3DSTACK 확장과 결합되어 이제 설계자는 Calibre 다이 레벨 사인오프 DRC 및 LVS 검증을 FOWLP를 포함한 다양한 2.5D 및 3D 스택 다이 어셈블리에 적용하여 제조 가능성 및 성능을 보장할 수 있습니다.