백서

Avery NVMe Verification IP를 사용한 컴퓨터 스토리지 설계의 검증 가속화

rainbow wafer

컴퓨팅 스토리지는 스토리지 장치에 직접 처리 기능을 통합하는 새로운 패러다임입니다.

이 백서에서는 이 방식이 기존 NVM Express®(NVMe) SSD의 한계와 새로 도입된 컴퓨팅 및 서브시스템 로컬 메모리(SLM) 네임스페이스의 성능 특성을 다루는 방법을 간략히 설명합니다. 또한, Avery NVMe Verification IP가 컴퓨팅 스토리지 솔루션의 상호 운용성과 성능을 검증하기 위해 제공하는 검증 프레임워크를 집중적으로 살펴봅니다. 공통 API, 명령에 대한 다각화된 액세스, 데이터 구조, 철저한 컴플라이언스 테스트 제품군과 함께 콜백 및 분석 구성 요소 등의 UVM 기능을 사용하는 SLM 범위, 효율적인 디버그 메커니즘을 사용함으로써, 솔루션에서 어떻게 높은 수준의 스티뮬러스를 유사하게 유지하면서도 다양한 유형의 장치 정의 또는 공급업체별 프로그램에 대한 적응성을 높이는지 살펴볼 것입니다. 또한 컴퓨팅 스토리지 검증을 위한 시스템 수준의 공동 시뮬레이션 접근 방식인 가상 회로 내 시뮬레이션(VICS)에 대해서도 설명합니다.

공유

관련 자료