영상

미래 모빌리티의 핵심인 소프트웨어

예상 시청 시간: 2분

자동차가 하드웨어 기반 기계에서 소프트웨어 기반의 전자 장치로 전환하는 추세가 이어지면서 자동차 산업의 경쟁 양상도 달라지고 있습니다. 소프트웨어는 중요한 자동차 혁신을 가능하게 하며, 자율 주행, 커넥티드, 전기 자동차 및 공유 모빌리티 솔루션이라는 메가 트렌드를 촉진합니다. 2030년에 이르면 소프트웨어는 차량 컨텐츠의 30%를 차지하게 됩니다 (McKinsey). 그러나 전자 기기 및 소프트웨어의 비중이 커지면서 급증하는 복잡성은 상당한 소프트웨어 관련 품질 문제를 야기하고 있으며, 최근 발생한 수 백만 대 리콜 사태가 바로 그 증거입니다.

  • 2010년 차량에 들어가는 코드 수가 1천만 개 였던 반면, 2016년에는 1억 5천만 개로 대폭 늘어났습니다 (McKinsey)

  • 2017: 미국 시장에서는 436건의 리콜이 발생했으며, 이는 3천 2백만 대 차량에 영향을 미쳤습니다 (Recall Masters)

  • 2018: 미국 시장에서는 433건의 리콜이 발생했으며, 이는 4천 7백만 대 차량에 영향을 미쳤습니다 (Recall Masters). 이 중 102건은 소프트웨어 및 전자 관련 건이었습니다.

  • 수리되는 차량 수는 감소하고 있습니다: 2017년 39%에서 2018년 31% (Recall Masters)

  • 현재 미국 시장에는 7천 6백만 대 차량에 대한 리콜이 진행 중입니다 (Recall Masters)

임베디드 소프트웨어를 개발하는 자동차 OEM사와 공급업체는 모든 작업을 조정해 안전과 신뢰성을 향상시킬 수 있는 신뢰할 수 있고 확장 가능한 차량 아키텍처를 제공하기 위해 임베디드 소프트웨어 애플리케이션 개발용 단일 통합 플랫폼을 필요로 합니다.

2분 길이의 본 영상을 통해 현재 OEM사와 공급업체가 마주한 과제와 이들이 안전하고 신뢰할 수 있는 미래 모빌리티 경험을 제공하기 위해 도입한 Siemens POLARION 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오:


공유