영상

생산 최적화 STiMA 고객 성공사례

예상 소요 시간: 3분

1996년에 설립된 STiMA는 메카트로닉 셀을 제조하는 소규모 산업용 기계 회사로, 로보틱스를 활용하여 제조와 프로세스를 자동화했습니다.

계획과 개발부터 제조 및 최종 커미셔닝에 이르기까지 STiMA는 고객이 기계 설계에 통합적으로 접근할 수 있도록 지원합니다.

본 영상에서 STiMA가 생산 프로세스를 최적화하고 경쟁우위를 확보하는 데 Siemens 솔루션을 어떻게 사용하고 있는지 알아보십시오.

제조 프로세스 최적화

STiMA는 통합적인 접근 방식으로 각 메카트로닉 셀을 설계합니다.

수익성을 유지하려면 동일한 수의 직원으로 더 많은 성과를 거두어야 합니다.

적절한 소프트웨어 솔루션을 사용하면 설계에 걸리는 시간을 단축하고 제조 프로세스를 최적화할 수 있습니다.

STiMA의 성공사례 영상에서 자세히 알아보십시오.

생산 프로세스를 최적화하는 방법

STiMA가 기계 및 장비를 생산하기 위해서는 기계, 전기, 자동화 기술 팀이 서로 긴밀하게 협력해야 합니다.

고급 기계 엔지니어링 통합 솔루션의 재사용 기능과 디지털 트윈으로 생산 프로세스를 최적화하고 엔지니어링 프로세스에 걸리는 시간을 단축할 수 있습니다.

본 영상에서 이 소규모 산업용 기계 회사가 어떻게 디지털화를 통해 혁신하고 미래를 대비하는지 알아보십시오.

고급 기계 엔지니어링으로 생산 및 운영 개선

STiMA와 같은 기계 제조사 및 장비 제조업체는 다양하고 복잡한 고객 요구사항에 신속히 대응해야 합니다.

이를 효율적으로 하기 위해 STiMA는 디지털화 도구를 사용하여 진행 중인 프로젝트 범위 내에서 정해진 기간 안에 더 효과적으로 협업합니다.

Siemens의 고급 기계 엔지니어링 솔루션은 생산과 운영을 개선하여 경쟁에서 뒤처지지 않도록 지원합니다.

공유

관련 자료

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.