자동차 IC에서 신뢰성 오류 조건을 정확하게 감지하고 수정하는 것은 시장 성공을 위해서는 타협이 불가능한 작업입니다. 설계 중복성, WPE(Well Proximity Effect), 장치 매칭 및 라우팅은 설계의 특정 영역에서 꼼꼼하게 검증해야 하는 고유하고 구체적인 신뢰성 설계 속성 중 일부에 불과합니다. IC를 생산하는 기업은 경쟁력을 유지하기 위해 결과의 정확성을 떨어뜨리지 않으면서 매우 정밀한 신뢰성 검증을 수행할 수 있는 더 빠르고 쉬운 방법을 찾아야 합니다. 또한 프로세스와 툴이 문제가 있는 모든 가능한 인스턴스를 찾아서 제거하거나 수정할 수 있도록 하는 동시에 촉박한 테이프아웃 일정을 충족해야 합니다.
복잡한 신뢰성 검증 작업을 자동화하면 시장 중심의 스케줄 안에서 신뢰할 수 있는 자동차 IC 설계를 만드는 강력하고 반복 가능한 메커니즘을 얻을 수 있습니다. 기존의 신뢰성 검증 기법과 비교했을 때, Calibre PERC 툴은 미묘하고 복잡한 오류 메커니즘을 보다 효과적으로 감지할 뿐만 아니라 인적 오류를 제거하여 빠르고 반복 가능하며 정확한 신뢰성 검증 프로세스를 제공합니다. Calibre PERC 신뢰성 플랫폼과 같은 고급 신뢰성 검증 툴을 활용하면 신뢰성 문제를 정확하고 효율적으로 식별할 수 있으므로, 모든 신뢰성 요구 사항 및 표준을 충족하거나 능가하는 전자 자동차 부품을 설계자가 제작할 수 있습니다.