솔루션 개요

생산 규모 확대: 휴머노이드 로봇 제조에서 더 큰 가능성을 계획하고, 예측하고, 제공하는 방법

적응형 생산 확대와 PLM을 활용하여 휴머노이드 로봇 개발을 프로토타입에서 양산 단계까지 더욱 빠르고 효율적으로 전환하는 전략을 소개합니다.

제조 환경에서 작업하는 휴머노이드 로봇.

기존 제조 방식은 고정된 생산 라인과 복잡한 공급망에 제약을 받기 때문에, 빠르게 증가하는 휴머노이드 로봇 생산 수요에 효과적으로 대응하기 어렵습니다.

적응형 생산 규모 확대는 모듈형 프레임워크를 기반으로 생산 계획, 일정 최적화, 그리고 공급망 전반의 가시성을 제공하여 이러한 문제를 해결합니다. 이를 통해 제조기업은 생산 규모를 효율적으로 확대하는 동시에, 미래 혁신을 지속적으로 추진하는 데 필요한 수익성을 확보할 수 있습니다. 이를 실현하기 위해서는 PLM 솔루션이 필요합니다. PLM은 모든 개발 분야를 하나의 일관된 데이터 기반으로 연결하는 디지털 백본을 제공하여, 제품 개발부터 생산에 이르는 모든 단계에서 협업, 프로세스의 일관성, 그리고 투명성을 확보할 수 있도록 지원합니다.

휴머노이드 로봇 제조의 생산 확대가 직면한 과제

PLM이 없는 환경에서는 여러 문제가 복합적으로 발생하며, 이는 개발 속도를 늦추고 프로젝트의 위험을 증가시킵니다. 설계 복잡성이 증가하면 설계 변경과 그에 따른 영향을 추적하기 어려워지고, 이는 오류와 재작업을 초래하여 개발 일정이 지연됩니다. 프로토타입에서 양산 단계로 전환하는 과정에서는 요구사항과 검증 이력을 체계적으로 관리하지 못할 경우 생산 확대가 더욱 어려워집니다.

엔지니어링, 구매, 제조 전반에 걸쳐 디지털 연속성이 확보되지 않으면 원가 관리와 생산 효율성이 저하됩니다.

버전 관리와 체계적인 BOM이 없는 환경에서는 변경 관리가 제대로 이루어지지 않아 의사소통 오류와 생산 과정의 실수가 발생할 가능성이 높아집니다.

PLM을 구축하면 개발 조직은 생산 확대에 필요한 가시성과 통제력을 확보하여 보다 자신 있게 프로젝트를 추진할 수 있습니다.

디지털 백본은 설계 변경이 제품 전체에 미치는 영향을 실시간으로 파악할 수 있도록 지원하여 프로젝트 일정을 유지하고 불필요한 재작업을 줄여줍니다.

또한 엔지니어링, 구매, 제조 전반에 걸쳐 문서와 데이터를 통합 관리함으로써 원가를 보다 효과적으로 관리하고, 양산 확대를 더욱 안정적으로 추진할 수 있습니다.

중앙 집중형 BOM과 Engineering Change Order(ECO) 기반의 체계적인 변경 관리는 의사소통 오류를 줄이고, 대량 생산으로의 전환을 반복 가능하고 효율적으로 관리할 수 있는 프로세스로 만들어 줍니다.

휴머노이드 로봇 제조의 생산 확대를 위해 필수적인 통합 데이터 기반과 프로세스 제어 전략에 대해 더 자세히 알아보려면 솔루션 브리프를 다운로드해 보세요.

공유