솔루션 개요

자동차 제조의 복잡성 감소

물류 관리를 통한 자동차 제조의 복잡성 감소

읽기 시간: 20분
MES 도구를 사용하여 제품 요구사항을 확인하는 동시에 차량 섀시를 점검하고 있는 자동차 품질 관리자

자동차 산업은 계속해서 개발되는 새로운 기술과 규정에 대응하여 끊임없이 진화하고 있습니다. 따라서 제조 프로세스 과정에서 물류를 모니터링하기가 어려울 수 있습니다. 그러나 물류 관리 소프트웨어는 설비 전체에서 재료 이동을 추적하고 시각화를 지원하므로 비효율성이나 병목 현상을 파악하고 해결할 수 있습니다.

소프트웨어를 통해 자동차 제조 플랜트에서 물류를 관리하는 방법을 자세히 알아보십시오.

제조 현장에서 사용되는 기존의 물류 제어 방법

제조업체는 제조 현장에서 JIT(Just-In-Time) 및 JIS(Just-In-Sequence)와 같은 기존 방법을 사용하여 물류를 관리합니다. JIT는 재고 보유량을 최저로 유지하는 재고 관리 방법입니다. 이를 통해 낭비를 줄이고 효율성을 높일 수 있습니다. JIS는 JIT를 개선한 방식으로, 부품 조립 순서에 중점을 둡니다. 이는 고도의 사용자 정의가 가능한 차량에 중요한 역할을 합니다.

디지털 방식으로 물류 제어

MES(제조 실행 시스템) 및 ERP(전사적 자원 관리) 소프트웨어와 같은 다양한 도구를 사용하여 물류를 디지털 방식으로 관리할 수 있습니다. 이러한 도구를 사용하여 제조업체는 물류를 자동화하고 적시에 위치에 맞게 재료를 공급할 수 있습니다.

물류 제어 소프트웨어가 자동차 제조 프로세스에 어떤 이점을 제공하는지 자세히 알아보십시오.

공유

관련 자료