항공우주 프로그램은 기계, 전기, 소프트웨어 및 시스템 엔지니어링 간의 원활한 조율이 필수적입니다. 그러나 대부분의 기업은 여전히 파편화된 도구와 단절된 데이터 환경에 의존하고 있으며, 이는 막대한 비용을 초래하는 일정 지연, 개발 후기 단계의 재설계, 그리고 복합적인 통합 실패의 원인이 됩니다. Lifecycle Insights에 따르면, 엔지니어링 기업 중 설계 릴리스 목표를 지속적으로 달성하는 곳은 3분의 1 미만이라고 합니다. 이러한 부서 간 장벽(Silo)으로 인한 개발의 재무적, 경쟁적 결과는 복잡한 항공우주 프로그램을 정해진 시간과 예산 내에 완수하는 데 있어 중대한 우려 사항이 되고 있습니다.
Teamcenter® X와 같은 제품 수명주기 관리(PLM) 플랫폼은 단일화된 공신력 있는 디지털 환경 내에서 여러 엔지니어링 분야를 통합함으로써 도메인 간 설계 협업을 가능하게 합니다. 이를 통해 동시 병행 워크플로우, 실시간 데이터 공유 및 통합 시뮬레이션 역량을 확보할 수 있습니다. 노스롭 그루먼(Northrop Grumman)은 NASA의 달 탐사 프로그램에 Siemens Xcelerator 솔루션을 활용했으며, 복잡한 다자간 파트너 프로그램 전반에서 분석 시간을 30~50% 단축할 수 있을 것으로 예상했습니다.
본 Executive Brief를 통해 도메인 간 협업과 PLM이 귀사의 프로그램 납기 단축 및 개발 리스크 감소를 어떻게 지원할 수 있는지 확인해 보십시오.