항공우주 및 방위 프로그램은 소프트웨어, 전자 및 물리적 시스템 전반에 걸친 원활한 통합을 요구합니다. 그러나 기존의 단절된 개발 방식은 팀 간의 소통을 방해하고, 요구사항을 간과하게 만들며, 수정 비용이 가장 많이 발생하는 후기 통합 단계에 이르러서야 중대한 문제들을 드러나게 합니다.
프로젝트 결함의 최대 70%는 요구사항 오류로 인해 발생합니다. 팀이 먼저 제작하고 나중에 통합하는 방식을 취하면, 누락된 요구사항들이 최악의 순간에 나타나 일정 지연, 비용 초과 및 프로그램 리스크를 초래합니다. 본 경영 요약 보고서는 '통합된 상태로 시작하고 유지하는' 접근 방식이 시스템 엔지니어링 리더들을 위해 A&D 제품 개발을 어떻게 혁신하는지 설명합니다.
요구사항 기반 개발 프로세스
첫날부터 명확하고 추적 가능한 요구사항을 수립합니다. 모든 설계 선택, 테스트 케이스 및 컴포넌트는 특정 요구사항으로 추적되어 책임 소재를 명확히 하고 재작업을 줄여줍니다.
포괄적인 디지털 트윈(Digital Twin) 구현
단순한 3D 모델을 넘어 모든 제품 정보를 통합된 저장소로 이동합니다. 설계 사양, 재료 특성, 동작 모델 및 성능 데이터가 모든 엔지니어링 분야에서 동기화된 상태로 유지됩니다.
개방형 통합 툴 환경
유연한 PLM 환경에서 기계, 전기, 전자 및 소프트웨어 엔지니어링 툴을 연결합니다. 한 영역의 변경 사항이 관련 요구사항의 업데이트를 자동으로 트리거하여, 교차 기능 팀(cross-functional teams)이 전체 시스템에 대해 실시간 가시성을 확보할 수 있습니다.
측정 가능한 비즈니스 성과
Forrester에 따르면, 제품 팀의 83%가 툴의 분열화(fragmentation)를 추적성 및 재사용의 장애물로 꼽았습니다. 현대의 A&D 프로그램은 분열된 워크플로우, 열악한 추적성, 그리고 단절된 팀 체제를 감당할 여유가 없습니다.
기존 워크플로우를 현대화하거나 새로운 프로그램의 규모를 확장하려는 경우 등, 어떤 상황에서도 본 보고서는 통합 시스템 엔지니어링을 성공적으로 도입할 수 있는 실질적인 가이드를 제시합니다.
본 경영보고서를 통해 귀사의 A&D 조직에 통합 시스템 엔지니어링을 성공적으로 도입하기 위한 종합 프레임워크를 확인해 보십시오.