E-book

휴머노이드 로봇용 와이어 하네스 설계

극도로 제한된 공간을 최대한 활용

휴머노이드 로봇이 조립 라인에서 자율 주행 차량을 작업하고 있다.

휴머노이드 로봇의 전기 및 와이어 하네스 설계는 매우 복잡하고 까다로운 과제를 수반합니다. 관절과 정교한 손과 같이 굽힘 반경(Bend Radius)이 30mm 미만인 극도로 제한된 공간에서는 와이어를 효율적으로 배치해야 하며, 동시에 빠르게 발전하는 알고리즘의 변화는 센서와 액추에이터 설계에도 지속적인 영향을 미칩니다. 이러한 변화에 효과적으로 대응하려면, 시간과 비용이 많이 드는 재작업을 방지할 수 있도록 기계 설계와 전기 설계가 완벽하게 동기화된 개발 프로세스가 필수적입니다.

기존의 설계 방식만으로는 휴머노이드 로봇 개발에 요구되는 정밀성과 민첩성을 충분히 지원하기 어렵습니다.

엔지니어에게는 사용 편의성, 비용 효율성, 그리고 엔터프라이즈 수준의 고급 기능을 모두 갖춘 전용 와이어 하네스 설계 플랫폼이 필요합니다.

이 eBook에서는 Siemens의 전기 및 와이어 하네스 설계 솔루션인 Capital이 휴머노이드 로봇 개발의 복잡한 과제를 어떻게 해결하는지 자세히 소개합니다.

지금 무료 eBook을 다운로드하고, 극도로 제한된 공간에서도 뛰어난 설계 정밀도를 확보하고, 설계 변경을 원활하게 동기화하며, R&D의 효율성과 정확성을 향상시키는 방법을 확인해 보세요.

공유

관련 자료