복잡한 자동차 개발 프로젝트에서 요구사항을 충족하고 기한을 맞추도록 지원하는 솔루션이 필요하신가요? 이메일, 스프레드시트와 같은 기존 도구는 정보가 고립되고 비용이 많이 드는 오류를 초래할 수 있습니다.
클라우드 기반 PLM은 전체 제품 라이프사이클에 걸쳐 팀과 데이터를 연결하는 최신 솔루션을 제공합니다. 신뢰할 수 있는 단일 소스를 통해 커뮤니케이션을 간소화하고, 누구나 최신 정보를 활용하고, 마감일을 준수하는 동시에 제품 품질과 개발 효율을 높일 수 있습니다.
본 eBook에서 PLM 솔루션을 통해 자동차 엔지니어링 과제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.
최첨단 자동차 기술을 개발하고 있지만 계속 증가하는 기능 요구사항으로 인해 곤란을 겪고 있다고 상상해 보십시오.
오늘날의 자동차는 자율 주행 기능에서 정교한 전기 구동계에 이르기까지 여러 복잡한 기능을 탑재하고 있습니다. 이러한 발전으로 인해 개발 팀은 수많은 까다로운 요구사항을 충족해야 합니다.
최근 연구에 따르면 자동차 회사의 53%가 이러한 엄격한 요구사항을 충족하는 데 어려움을 겪고 있으며 45%는 일정을 맞추기 위해 고군분투하고 있습니다.
촉박한 기한을 준수하면서 혁신적인 기능을 제공해야 한다는 지속적인 압박은 오늘날의 자동차 엔지니어링 환경에서 주요 장애 요소로 작용합니다.
복잡한 요구사항, BOM, 프로젝트 일정을 관리하는 것은 일순간에 심각한 문제를 초래할 수 있습니다. 이를 해결하려면 중앙 집중식 시스템을 사용해야 합니다. PLM은 단순히 요구사항을 관리하는 것이 아니라 전체 개발 프로세스에서 이를 추적하여 적시에 요구사항을 충족합니다.
또한 PLM은 전기 및 기계 CAD와 같은 다양한 엔지니어링 영역의 데이터를 통합하여 다분야 BOM을 처리합니다. 이를 통해 정보 사일로를 제거하고 누구나 최신 컴포넌트와 재료에 액세스할 수 있습니다.
마지막으로, PLM은 프로젝트 관리 도구와 원활하게 통합되어 실시간 프로젝트 상태를 업데이트하고 작업 완료 상태를 명확하게 보여줍니다.
PLM을 사용하면 데이터 사일로에서 탈피하여 최첨단 자동차 기능 개발이라는 가장 중요한 과제에 집중할 수 있습니다.
기존의 PLM 솔루션은 느리고 설정이 번거로울 수 있으며, 오늘날 자동차 산업의 급속한 개발 주기를 맞추는 데 방해가 될 수 있습니다. 클라우드 기반 PLM은 이러한 문제에 민첩하게 대응합니다.
즉각적인 액세스와 최소한의 IT 지원으로 즉시 가동할 수 있습니다. 또한 SaaS PLM은 업계 모범 사례로 사전 구성되어 제공되므로 사용자 정의 프로세스의 지연 없이 검증된 방법을 활용할 수 있습니다.
또한 클라우드 기반 통합을 통해 PLM 시스템을 다른 중요한 소프트웨어에 쉽게 연결할 수 있으므로 조직 전체의 정보 흐름을 원활하게 유지할 수 있습니다.
본 eBook에서 복잡한 IT 인프라 관리가 아니라 실질적으로 중요한 혁신적인 자동차 기능 개발에 집중할 수 있는 시스템을 구축하는 방법을 알아보십시오.