eBook

장비 제조 현대화 - IoT 환경으로 개조

읽기 시간: 20분
Siemens Insights Hub를 통해 IIoT 브라운필드 연결

오래된 제조 장비를 클라우드 중심의 IIoT(산업 사물인터넷) 시스템에 연결하는 것은 대규모 작업으로 너무 복잡한 경우가 많습니다. 그러나 기존 공장에 대한 투자를 활용하려는 기업이 장비 제조 현대화에 점점 더 관심을 보일 수밖에 없는 몇 가지 요인이 있습니다.

이 짧은 eBook에서 공장을 현대화하고 즉시 사용 가능한 도구를 사용하여 IoT를 연결하는 방법을 알아보십시오.

IoT 과제 및 솔루션

IoT 프로젝트의 80%가 구현 단계에서 실패하는 이유는 기업이 노후화된 자산으로 기존 제조 시설을 현대화하려고 할 때 여러 문제에 직면하기 때문입니다. 보안 문제에서 오래된 센서 또는 공장의 단절된 생산 라인에 이르기까지, 여러 기계를 중앙 위치에 연결하는 경우 특유의 문제가 발생합니다.

Siemens는 이러한 문제를 해결하는 데 초점을 맞춰 솔루션을 개발했습니다. IIoT 서비스형 솔루션인 Insights Hub는 매우 유연하고 안전한 방식으로 서로 다른 오래된 기계를 연결합니다.

서비스형 IoT로 브라운필드 플랜트 연결

제조업체는 새로운 시설을 구축하는 대신 브라운필드 제조 플랜트를 개조하여 막대한 비용을 절감할 수 있습니다. Insights Hub IIoT 서비스형 솔루션은 브라운필드 연결에 필요한 기능을 제공합니다. 기능은 다음과 같습니다.

  • 광범위한 프로토콜 지원
  • 양방향으로 암호화된 데이터 통신
  • 에지 및 클라우드에서 데이터 변환 및 분석
  • 바로 사용 가능한 애플리케이션과 솔루션

IoT 지원 - Insights Hub 구현

Insights Hub는 고급 분석 및 AI를 사용해 데이터로 클라우드까지 IoT 솔루션을 강화하여 작업을 최적화하고 더 나은 품질의 제품을 만들며 새로운 비즈니스 모델을 배포합니다. AWS, Azure, Allibaba Cloud 등의 하이퍼스케일러를 통한 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 가상 클라우드, 프라이빗 로컬 클라우드(Siemens-IBM-Red Hat 턴키 솔루션 사용) 또는 하이브리드 클라우드 환경 등 원하는 방법으로 원하는 위치에 Insights Hub를 구현합니다.

eBook을 읽고 Insights Hub를 구현하여 빠르게 IoT 환경을 구축하는 방법을 알아보십시오.

공유

관련 자료