ECAD-MCAD 공동 설계로 비용이 많이 드는 전자기계 문제 해결
ECAD-MCAD 공동 설계로 제품 개발 프로세스 최적화
ECAD(전자 컴퓨터 지원 설계)와 MCAD(메카니컬 컴퓨터 지원 설계)를 결합하면 신제품 개발 과정에서 비용이 많이 드는 전자기계적 문제를 효과적으로 제거하고 1차 통과 성공률을 높일 수 있습니다.
전자기계 복잡성이 개발에 미치는 영향
새롭고 복잡한 제품을 지연 없이 낮은 비용으로 출시해야 한다는 점을 고려할 때, 제작이 시작되기 훨씬 전인 설계 프로세스 초기에 ECAD와 MCAD의 호환성을 검증해야 합니다. ECAD와 MCAD가 결합되는 제작 단계까지 기다리면 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 제품 재작업으로 귀중한 시간, 비용 및 재료를 낭비할 수 있습니다. 연구에 따르면 전자기계적으로 복잡한 제품에서 작동 가능한 결과를 얻으려면 두 번 이상의 설계 반복이 필요합니다. 그러나 제품 개발 비용을 절감하고 제품을 적시에 성공적으로 출시하려면 1차에 통과하는 것이 중요합니다.
ECAD-MCAD 공동 설계로 비용이 많이 드는 설계 반복을 피하는 방법
메카니컬 엔지니어와 PCB 설계자는 효과적인 협업을 방해하는 수많은 걸림돌에 직면해 있습니다. 각기 다른 도구 세트로 작업하며 IDF(Intermediate Data Format)로도 제대로 변환되지 않는 서로 다른 어휘를 사용합니다.
IDX 형식을 통해 설계자는 쉽게 소통하고, 데이터를 보다 효과적으로 동기화하고, 중요한 설계 요소에 대해 영역 간에 보다 성공적으로 협력하고, 가능한 문제를 조기에 식별하고, 설계 목표가 올바르게 수행되도록 보장할 수 있습니다. 또한 데이터 기준을 설정하고, 잠재적인 변경 사항을 평가할 수 있으며, 데이터를 공유하여 전자 팀과 기계 팀 간에 긴밀하게 협업하고 기타 여러 이점을 누릴 수 있습니다.
Siemens Digital Industries Software 솔루션은 IDX를 통해 리지드, 리지드 플렉스 및 플렉스 PCB의 협업 기능을 향상하여 독보적인 수준의 협업을 지원합니다.
제품 개발에 ECAD-MCAD 공동 설계를 사용할 때의 이점
ECAD-MCAD 공동 설계 전략을 사용하면 기한을 준수하고 비용을 절감하는 등 다양한 이점을 얻을 수 있습니다. 이점은 다음과 같습니다.
생산성 향상
설계 견고성 개선
협업을 통한 효율성 향상
1차 통과 성공
본 eBook에서 ECAD-MCAD 공동 설계 전략 구현에 대해 자세히 알아보십시오.