eBook

정확한 단일 BOM(Bill of Materials)을 생성하는 보다 효율적인 방법

최신 PLM 솔루션 내에 구축된 BOM 소프트웨어를 통해 엔지니어는 제품에 대한 단일 BOM(Bill of Materials)을 생성할 수 있습니다.

정확한 BOM(Bill of Materials)을 생성하려면 제품 개발에 관련된 모든 사람과 협업해야 합니다.

Lifecycle Insights의 eBook인 '정확한 단일 BOM을 효율적으로 생성 및 관리하는 방법'에서 강조하는 BOM의 이점은 다음과 같습니다.

  • 여러 데이터 소스를 동기화하여 모든 설계 영역에서 BOM 정보의 보안을 유지할 수 있습니다.
  • 최신 버전의 BOM에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
  • BOM을 사용하여 다양한 제조 옵션에 대한 제품 가변성을 추적할 수 있습니다.
  • 모든 BOM 생성 및 관리 문제를 해결할 수 있습니다.

본 eBook에서 얼마나 쉽게 가장 정확한 최신 BOM에서 작업할 수 있는지 알아보십시오.


모든 제품 개발에 대한 효과적이고 가시적인 BOM을 생성하는 방법

BOM은 엔지니어링, 제조, 조달, 판매, 재무, 서비스 및 관리를 연결하는 제품 개발을 위한 중요한 디지털 스레드입니다.

따라서 기업은 쉽게 액세스할 수 있고 가시적이며 효과적인 협업 BOM 생성 프로세스를 채택해야 합니다.

고객이 연결된 스마트 기능을 요구함에 따라 일상 제품은 그 어느 때보다 복잡해지고 있습니다.

이러한 요구로 인한 추가적인 요건과 가변성에도 불구하고 PLM(제품 라이프사이클 관리) 소프트웨어를 사용하면 정확한 BOM을 더 쉽게 생성할 수 있습니다.

다양한 유형의 BOM 동기화

완전하고 정확한 BOM에는 기계, 전기, 전자, 소프트웨어 부품과 구성 요소가 포함될 수 있습니다.

이 모든 데이터를 중앙 집중식 위치에 수동으로 통합하는 것은 지루하고 시간이 많이 소요되며 인적 오류가 발생하기 쉽습니다.

최신 PLM 솔루션은 설계가 변경될 때마다 현재 입력을 기반으로 BOM을 자동으로 생성하여 이 문제를 해결합니다.

나아가 원격 팀 등 조직 전체에서 이 데이터에 액세스하여 단일 정보 소스를 통해 더 나은 비즈니스 결정을 내릴 수 있습니다.

제품 가변성을 해결하는 방법

제품을 다양하게 변형하는 것은 일반적이며 색상, 크기 또는 소프트웨어를 조금만 변경해도 조달, 재고 관리 및 판매에 영향을 미칩니다.

따라서 필요한 데이터를 최신으로 정확하게 유지하는 데 BOM이 중요한 역할을 합니다.

스프레드시트와 같은 기존의 방법으로 BOM을 관리하려면 이미 복잡한 프로세스가 더 복잡해집니다.

PLM 기반 BOM 관리를 구현하면 BOM으로 가변성을 해결하여 추가 비용과 오류 가능성을 크게 줄일 수 있습니다.

클라우드 기반 PLM 솔루션 내의 BOM 소프트웨어

클라우드 기반 PLM 소프트웨어는 대기업과 중소기업 모두에게 비용 효율적인 BOM 솔루션 및 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 효율성: 특정 요구사항을 충족하는 맞춤형 솔루션
  • 생산성: 기업 워크플로에 대한 심층적인 이해
  • 신속한 구현: 브라우저를 통한 즉각적인 액세스
  • 총 소유 비용의 분배: 구독에 대규모 초기 기술 투자가 필요하지 않음
  • 협업 확장: 내부 및 외부 이해관계자와 협업 가능
  • 보안: 지식재산권을 안전하게 보호

SaaS PLM 솔루션을 채택하면 엔지니어링에서 서비스에 이르기까지 모두가 작업 위치에 관계없이 BOM에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

PLM SaaS 무료 체험판 사용

통합 BOM 소프트웨어가 포함된 Teamcenter X를 살펴보고 무료 체험판에 등록하여 신속하고 비용 효율적으로 BOM 가시성을 높이고 BOM의 여러 측면을 자동화하는 방법을 알아보십시오.

공유

관련 자료

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.