고객 성공사례

Solid Edge를 사용하여 프로토타입 제작 프로세스를 간소화하고 개발 시간을 단축한 퍼포먼스 자전거 제조업체

Rurok은 Siemens Digital Industries Software 솔루션을 통해 50% 더 단단하고 20% 더 가벼운 부품을 제작합니다

Rurok Industries

Rurok Industries는 탁월한 엔지니어링과 현대적인 자전거 설계 개념을 기반으로 하는 진보적인 자전거 회사입니다. 경주, 어드벤처, 단순한 취미 등 용도에 관계없이 Rurok은 더 나은 자전거를 제작하고 #엔지니어링된경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

http://www.rurokindustries.com/

본사:
필리핀 마카티
제품:
Teamcenter Integration for Solid Edge
산업 분야:
소비재 및 소매

공유

"Solid Edge를 사용하기 전에는 유한 요소 해석 시뮬레이션을 사용하여 부품에서 어떤 부분이 응력을 덜 받는지 살펴보고 이러한 부품을 제거할 수 있는 형상을 파악했습니다. 이 접근 방식으로는 많은 추산 작업을 수행해야 하며 최종적으로 얻게 되는 설계는 완벽한 수준이 아닙니다. Solid Edge를 사용한 결과 프로세스가 더 쉽고 빨라졌습니다. 훨씬 더 최적화된 설계를 얻을 수 있고, 이는 모든 작업을 수동으로 했던 이전의 설계에서는 얻을 수 없었던 것입니다."
P.J. Tolentino, Founder, Head Engineer, Rurok Industries

필리핀의 산에서 영감을 받은 퍼포먼스 자전거

Rurok Industries의 설립자들은 자신들이 타던 자전거에 만족하지 못했기 때문에 퍼포먼스 산악 자전거를 직접 제작하기 위해 이 회사를 설립했습니다. Rurok은 필리핀에서의 라이딩 경험을 바탕으로 더 나은 산악 자전거를 만들기 위한 여정을 시작했습니다. 이 회사는 다음과 같은 핵심 신념을 원동력으로 삼아 설립되었습니다. '자전거는 라이더가 그러는 것처럼 앞으로 나아가고, 발전하고, 성장해야 한다'고 Rurok Industries 설립자 겸 책임 엔지니어인 P.J. Tolentino는 말합니다.

퍼포먼스 자전거 업계는 경쟁이 치열한 시장이며 Rurok은 라이더 경험과 피드백을 활용하고 최첨단 기술과 도구를 사용하여 혁신을 통해 경쟁업체와 차별화를 이루기를 원했습니다. "우리는 필리핀 현지 기업이지만 혁신을 통해 글로벌 시장에서 경쟁력을 가질 수 있다고 믿습니다."라고 Tolentino는 말합니다.

정밀하게 제작된 고급 제품을 개발하는 것은 어려운 일이며, 특히 혁신적인 새로운 제품을 개발하는 것은 더욱 그렇습니다. 혁신적인 자전거 설계를 얻기 위해서는 포괄적인 테스트 및 프로토타입 제작 프로세스를 거쳐야 합니다. Tolentino는 창립 초기에 겪었던 과제 몇 가지를 소개했습니다. "우리는 생산 단계에 이르기 전에 설계를 철저히 테스트해야 했습니다. 항상 미지의 영역을 헤쳐나가야 했고 초기 프로토타입은 거의 매번 제대로 작동하지 않았습니다. 물리적 프로토타입의 제작에는 많은 비용과 시간이 필요합니다."

기존의 파라메트릭 모델링 소프트웨어와 그에 따른 제한으로 어려움이 겪던 Rurok은 CAD(컴퓨터 지원 설계)용 Siemens Solid Edge® 소프트웨어를 도입하기로 결정했습니다.

Tolentino는 이렇게 설명합니다. "순수한 파라메트릭 모델링 소프트웨어를 사용했을 때 부품의 형상을 지정하는 일은 숫자를 많이 입력하는 일이었습니다. 고정된 형상과 숫자로 설계해야 하는 제약으로 머릿속에 떠올랐던 형상이 최종 설계처럼 보이지 않는 경우가 많았습니다. Solid Edge의 동기식 기술 덕분에 훨씬 더 빠르게 부품의 형상을 지정하고 설계할 수 있었습니다. 형상을 그리고 숫자를 입력하는 대신 이제 디지털 펜을 사용하여 형상을 스케치하면 동기식 기술이 형상을 만들어 줍니다. 숫자를 직접 입력하지 않고 설계를 밀고 당기고 구부릴 수 있죠."

설계 워크플로는 훨씬 더 간소화되었으며 이제 Rurok은 설계 아이디어를 제조 가능한 부품으로 손쉽게 구현할 수 있습니다. Rurok은 Solid Edge를 사용하여 프로토타입 제작 프로세스를 간소화하여 엔지니어링 비용을 크게 절감하고 부품 프로토타입 제작 성공률을 크게 높일 수 있었습니다. 부품 개발 시간은 20% 단축했습니다.

Rurok은 규모가 작은 스타트업 기업이므로 비용 절감이 중요하며 이 새로운 기술을 통해 제품 오퍼링을 성장 및 확장하고 비즈니스의 다른 부분에 리소스를 재배정할 수 있었습니다.

Performance bikes inspired by the mountains of the Philippines
Performance bikes inspired by the mountains of the Philippines

Rurok에 없어서는 안 될 Solid Edge의 또 다른 중요한 기능으로 제너러티브 설계를 들 수 있으며, 이를 통해 복잡한 형상을 최적화하여 무게와 강도의 균형을 맞추고 제조 시 재료 낭비도 최소화할 수 있습니다. 이로써 Rurok은 최적화된 부품을 더 효율적으로 제작할 수 있었습니다.

Tolentino는 이렇게 회상합니다. "Solid Edge를 사용하기 전에는 유한 요소 해석 시뮬레이션을 사용하여 부품에서 어떤 부분이 응력을 덜 받는지 살펴보고 이러한 부품을 제거할 수 있는 형상을 파악했습니다. 이 접근 방식으로는 많은 추산 작업을 수행해야 하며 최종적으로 얻게 되는 설계는 완벽한 수준이 아닙니다."

A person is standing in front of a large screen displaying a colorful abstract design.

이전의 설계 프로세스에서는 최적의 구성요소 설계를 얻을 수 없었습니다. Solid Edge의 제너러티브 설계 기능을 사용하면 소프트웨어가 스케치 및 설계 매개변수(재료, 설계 엔벨로프, 하중 및 구속조건)를 기반으로 설계를 최적화하므로 설계 프로세스의 효율성과 속도를 크게 높일 수 있습니다. Tolentino는 이렇게 말합니다. "Solid Edge를 사용한 결과 프로세스가 더 쉽고 빨라졌습니다. 훨씬 더 최적화된 설계를 얻을 수 있고, 이는 모든 작업을 수동으로 했던 이전의 설계 도구에서는 얻을 수 없었던 것입니다."

자전거의 전반적인 강성과 무게는 경주용 자전거에서 가장 중요한 두 가지 특징입니다. Rurok은 Solid Edge를 사용하여 이전 제품보다 50% 더 단단한 부품을 생산할 수 있었고 부품은 이전 설계에 비해 길이가 정규화되어 20% 더 가벼워졌습니다.

The image shows a person standing in front of a large screen displaying a graph with a red line.

Rurok은 경주와 퍼포먼스를 기반으로 하며 이 회사의 경주 팀이 제공하는 피드백은 제품의 한계를 뛰어넘는 데 중요한 역할을 합니다. 자전거의 작동 부품 대부분은 경주 팀에서 프로토타입을 제작하고 테스트하며 이 팀은 파악한 정보를 설계 및 엔지니어링 팀에 신속하게 전달합니다. Tolentino는 "예를 들어, 라이더 중 한 명이 프로토타입 중 하나가 너무 유연하다고 했습니다."라고 설명하며 다음과 같이 덧붙입니다. "어떻게 하면 자전거에 변화를 주어 유연성을 줄이고 강성을 높일 수 있을까요? 우리는 설비와 테스트 장비, 시뮬레이션을 사용하여 유연성이 어디서 기인하는지를 확인하고 이에 따라 설계를 변경합니다. 자전거의 모든 부분을 직접 설계하고 지정하는 것이죠."

Rurok에서는 부품과 제품을 지속적으로 테스트함으로써 혁신을 실현하고 퍼포먼스 산악 자전거의 경계를 뛰어넘고 있습니다. 이 회사는 계속 성장하고 있으며 2019년에는 전 세계적으로 세 가지 산악 자전거 모델(Cordillera, Kanalaon, 가장 최신 모델인 Halcon)을 출시했습니다. 향후 목표는 단순합니다. 더 나은 자전거를 계속 만들고 계속 타는 것입니다.

A person in a blue shirt and jeans standing in front of a white wall.
"동기식 기술 덕분에 훨씬 더 빠르게 부품의 형상을 지정하고 설계할 수 있었습니다. 형상을 그리고 숫자를 입력하는 대신 이제 디지털 펜을 사용하여 형상을 스케치하면 동기식 기술이 형상을 만들어 줍니다. 숫자를 직접 입력하지 않고 설계를 밀고 당기고 구부릴 수 있죠."
P.J. Tolentino, Founder, Head Engineer, Rurok Industries