고객 성공사례

Precision Timer, Solid Edge를 사용해 설계부터 납품까지 생산 공정을 30% 이상 단축

Precision Timer improves research and development operations to meet customer demands

Precision Timer uses Solid Edge to accelerate production processes, from design to delivery, by more than 30 percent

Precision Timer

Shenzhen FIYTA Precision Timer Manufacturing Ltd.는 FIYTA Group의 자회사로서 FIYTA 브랜드 시계를 설계 및 제조하는 기업입니다.

http://www.fiyta.com.cn/

본사:
Ke Ji Nan Shi Er Lu, Nan Shan Qu, Shenzhen, Guangdong, China
제품:
Teamcenter Integration for Solid Edge
산업 분야:
소비재 및 소매

공유

Zhang Mingtian 는 시계 기능을 당사만의 R&D 요구사항과 접목시키고 선임 책임자의 평가를 거쳐 제품 개발 프로세스의 모든 측면에 잘 맞으면서도 유연하고 사용하기 쉬운 소프트웨어 솔루션을 선택하기에 이르렀습니다. 저희는 바로 Siemens PLM Software의 Solid Edge를 선택했습니다.
Zhang Mingtian , Precision Timer, 엔지니어링 및 기술 부서 매니져

Precision Time Case Study

FIYTA 브랜드에 깃든 패션 자부심과 창의성

Shenzhen FIYTA Precision Timer Manufacturing Ltd.(Precision Timer)는 다른 많은 회사와 더불어 FIYTA Group에 속해 있습니다. 매년 전 세계 시계학(시간 측정 기술 또는 과학) 분야의 주요 행사인 바젤월드 시계보석 박람회(Baselworld watch and jewelry fair)가 스위스의 유명 도시 바젤에서 개최되며, 약 2,000개 브랜드가 전시에 참가합니다. 전 세계 최고급 손목시계 브랜드와 시계 전시회사가 모두 모여 혁신적인 신제품을 전시하기 때문에 많은 가건물 중에서도 “세계 최고의 브랜드(No.1 International Brand)” 가건물이 다들 가장 탐내는 전시회 구역입니다.

현재 FIYTA Group의 브랜드 Chinese Star가 이 최고의 가건물에서 제품을 전시하고 있습니다. 4년 연속 이 박람회에 참가한 FIYTA Group은 시계 산업에서 명성이 자자하고, 특히 패션 자부심과 창의적인 설계로 유명합니다.

FIYTA Group의 성공 비결은 무엇일까요? 회사 경영진에 따르면 성공 비결은 연구개발(R&D)에 있습니다. 다시 말해 모든 유형의 R&D뿐 아니라, 다소 엄격하게 통제된 연속적인 R&D를 말합니다.

FIYTA Group의 엔지니어링 및 기술 부서 Zhang Mingtian 대리는 “다른 업종의 정밀 제조업체에 비해 시계 산업은 분리된 개별 제조에 주력하면서 보충 공정을 거칩니다. 생산 공정에서는 주로 금속 피팅을 처리하고 각 컴포넌트를 조립합니다. 회사들이 시계 제품을 출시하면서 겪는 가장 큰 어려움은 비효율적인 R&D로서, 이로 인해 설계부터 제품 납품까지 오랜 기간이 소요됩니다. 다른 주요 과제로는 시계 제조업체가 일반 소비재와 명품 부문 모두를 만족시켜야 한다는 점입니다. 시계 산업은 시장 수요의 양 극단이 이끌어 가는 산업입니다. 그 결과, 기업에게는 신속한 대응이 필수적입니다. 즉, 신속하고 매우 효율적인 R&D 공정이 필요합니다.”라고 설명합니다.

R&D – 필수 요소

FIYTA는 설립 이후 지금까지 우주선 밖 활동용 우주복 시계용 밀폐력, 고온 및 저온 저항성(진공 조건에서), 충격 및 진동 방지 성능, 항자기성과 같은 주요 기술 문제를 해결해 왔습니다. FIYTA Group은 기계식 크로노그래프 시계에서 획기적인 기술력을 선보였으며, 이 시계에는 완전하고 독립적인 지적재산권이 있지만, 경쟁사들은 특수 공급업체로부터 무브먼트를 구입하고 있습니다.

이 문제를 해결하기 위해 FIYTA Group은 브랜드 우수성에 초점을 두고, 권리 정보 관리 플랫폼과 효율적인 엔지니어 교육을 강조하고 있습니다. 혁신과 품질에 주력할 수 있도록 FIYTA Group 경영진은 우수한 제품 라이프사이클 관리(PLM) 기술, 첨단 제조 시스템, 포괄적인 디지털식 품질 관리 프로세스를 비롯하여 주요 기능을 채택하는 전략을 구사했습니다.

전 세계 시계 시장의 경쟁이 더더욱 치열해지면서, Precision Timer는 특히 R&D 역량과 효율성에 주목했습니다. 기업 정보 공학의 핵심이자 제품 설계에 필수적인 도구로서 이 회사가 처음으로 채택한 것은 CAD(computer-aided design) 기술이었습니다. 경영진은 고유한 제품 개발 요구사항에 부합하면서도 R&D 숙련도를 강화해줄 최적의 3D 설계 솔루션을 찾는 것이 가장 시급하다고 판단했습니다. Mingtian 대리는 “시계 기능을 당사만의 R&D 요구사항과 접목시키고 선임 책임자의 평가를 거쳐 제품 개발 프로세스의 모든 측면에 잘 맞으면서도 유연하고 사용하기 쉬운 소프트웨어 솔루션을 선택하기에 이르렀습니다. 저희는 바로 Siemens PLM Software의 .Solid Edge®를 선택했습니다.”라고 설명했습니다.

사용 용이성 = 설계 프로세스 가속화

Mingtian은 “Solid Edge를 사용하기 시작하면서 이전 시스템을 사용할 때에 비해 R&D 효율성이 1/3 정도 개선되었습니다. Solid Edge의 인터페이스가 이해하기 쉽고 시스템을 배우는 데 어려움이 없었기 때문입니다. 뿐만 아니라, 동기식 기술을 탑재한 Solid Edge는 전체 설계 프로세스를 촉진합니다. 이 소프트웨어를 사용해 모든 3D 소프트웨어에서 생성한 데이터를 읽고 편집할 수 있어 매우 빠르고 정확한 모델링과 변경 관리가 가능합니다.”라고 말합니다.

그는 이어 “엔지니어들은 여러 기능을 찾고 수정할 수 있으며, 심지어 Feature PathFinder를 사용해 기능의 순서를 변경할 수도 있습니다. 설계자가 프로세스 중에 설계 작업에서 결함을 찾은 경우, 기능 재편집 작업만 수행하면 됩니다. 즉, 시스템이 수정된 데이터를 토대로 컴포넌트를 자동 설계하므로 재작업이 대폭 줄어듭니다.”라고 설명합니다.

그는 “또한 Solid Edge는 표면 모델링 영역에서 상당한 장점이 있습니다. 표면과 솔리드의 완벽한 융합 덕분에 설계자는 표면과 솔리드 모델링을 서로 쉽게 전환하여 수많은 복잡한 설계 작업도 완성할 수 있습니다. 사실, Solid Edge는 작동이 쉬울 뿐만 아니라, 기본적인 NX™설계 기능도 갖추고 있습니다. 경쟁사 제품에 비해 더 사용하기 쉽고, 빠르게 배울 수 있으면서도, 더 중요한 점은 구현 후 R&D 효율성이 훨씬 높아졌다는 것입니다.”

“그 외에도, Solid Edge는 NX와 완벽하게 통합되고 강력한 조립 관리뿐 아니라 NX CAM과 유사한 자매품 CAM Express를 통해 CAM(CAM)(computer aided manufacturing) 기능도 지원합니다.”라고 덧붙였습니다.

Precision Timer에서 Solid Edge® 소프트웨어를 도입한 후 경영진은 엔지니어들이 새로운 모델링 방식에 적응해야 하므로 어느 정도 전환 시기가 필요하다는 점을 언급하면서 그 기대치를 조정했습니다. Mingtian 대리는 “어느 회사든지 새 소프트웨어는 배우기 어렵기도 하고 최소한 익숙해지는 데 다소 시간이 걸린다는 사실을 잘 알고 있습니다.”라고 지적합니다. 그는 이어 “하지만 Solid Edge를 사용하면 그렇지 않습니다.”라고 말합니다.

중국 남부에 소재한 Siemens PLM Software의 파트너인 Shenzhen SPRO Technology Consulting Limited Corporation(SPRO)은 Precision Timer에 기술 지원을 제공했습니다. Solid Edge 구현을 시작하면서부터 SPRO는 엔지니어들이 제품 설계 프로세스를 탐색할 수 있도록 3일 간의 퀵스타트 교육을 실시했습니다. 또한, SPRO는 신입 직원에게는 오리엔테이션 교육을 실시하고 숙련된 설계자에게는 맞춤형 프로젝트 교육을 실시했습니다. 이전에는 시계를 모델링하는 신입 직원 교육에 보통 3개월이 걸렸지만 Solid Edge는 단 1개월이면 충분합니다.

미래 지향적 – 설계부터 제조까지 통합

이 회사의 엔지니어들은 시계의 기능성과 원하는 디자인을 모두 지원하는 최적의 설계를 모색하는 과정에서 가장 단순한 형태와 최적의 소재를 사용해 시작합니다. 일반적으로 시계 설계란 모델링, 소재와 제조 가능성, 정밀하고 막힘 없는 이동을 위한 부품 위치는 물론, 표준화된 컴포넌트의 품질, 비용, 가용성을 모두 조율하여 가장 효율적인 결정을 내리는 일입니다. Mingtian은 “당사의 R&D 부서는 스케치, 스트레칭, 로프팅, 표면, 펀칭, 부울 계산, 동기식 기술을 포함하여 주로 3D 모델링을 사용할 뿐만 아니라 조립 및 2D 엔지니어링 도면 도구도 사용합니다. 당사 엔지니어들은 제품 설계를 완료하기까지 Solid Edge의 첨단 기능을 폭넓게 활용합니다.”라고 말합니다.

현재 Solid Edge는 주로 제품 설계에 사용되고 있지만, Precision Timer는 개발과 제조 주기의 전과정에서 Solid Edge의 활용을 고려하고 있습니다. 경영진은 그러한 설계부터 제조까지의 프로세스 통합은 R&D 효율성을 크게 개선하고, 제품 출시를 앞당기고, 회사 전반의 경쟁력을 높여줄 것으로 기대하고 있습니다.

Mingtian 에 따르면, Solid Edge를 사용하는 것만으로도 회사가 글로벌 브랜드로서의 입지를 굳히고 세계적인 기업으로 거듭나고자 하는 비전을 실현하는 데 큰 도움이 되고 있습니다. Solid Edge를 폭넓게 활용하면 확실히 그 비전을 빠르게 실현할 수 있을 것입니다.

Fashion panache and creativity behind the FIYTA brand

또한 Solid Edge는 표면 모델링 영역에서 상당한 장점이 있습니다. 표면과 솔리드의 완벽한 융합 덕분에 설계자는 표면과 솔리드 모델링을 서로 쉽게 전환하여 수많은 복잡한 설계 작업도 완료할 수 있습니다. 사실, Solid Edge는 작동이 쉬울 뿐 아니라, 기본적인 NX 설계 기능도 갖추고 있습니다. 경쟁사 제품에 비해 더 사용하기 쉽고, 빠르게 배울 수 있으면서도, 더 중요한 점은 구현 후 R&D 효율성이 훨씬 높아졌다는 것입니다.
Zhang Mingtian , Precision Timer, 엔지니어링 및 기술 부서 매니져