고객 성공사례

시뮬레이션을 통해 개발 프로세스 최적화

Groupe SEB는Siemens Xcelerator 포트폴리오를 사용하여 디지털화 전략을 개발하고 효율성을 개선합니다

Groupe SEB

세계적인 주방용품 및 소형 가전 전문 기업인 Groupe SEB는 Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor 등 31개의 최고 브랜드로 생산되는 독보적인 포트폴리오를 운영하며 다양한 채널을 통해 판매합니다. 연간 3억 6천만 개 이상의 제품을 판매하는 이 기업은 혁신, 국제 개발, 경쟁력 및 고객 서비스에 중점을 둔 장기 전략을 추진합니다.

https://www.groupeseb.com/en

본사:
Écully, France
제품:
Simcenter Amesim software, Simcenter FLOEFD software, Teamcenter Integration for Solid Edge
산업 분야:
소비재 및 소매

공유

소비자가 주방에서 제품을 시뮬레이션하고 직접 눈으로 확인할 수 있다면, 이는 어떤 제품을 선택할지 결정할 때 큰 영향을 미칠 것입니다.
Olivier Pellerin, IT Innovation Manager, Groupe SEB

일상을 혁신하는 기술

Groupe SEB는 세계적인 주방용품 및 소형 가전 전문 기업으로, Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor 등 31개 최고 브랜드를 운영하며 다양한 채널을 통해 판매합니다. Groupe SEB는 150개국 이상에서 연간 3억 6천만 개 이상의 제품을 판매하며 혁신, 국제 개발, 경쟁력 및 고객 서비스에 초점을 맞춘 장기 전략을 추진합니다. 2020년에는 69억 4천만 유로에 달하는 매출을 올렸습니다. Groupe SEB는 전 세계인의 삶을 개선하는 데 기여하면서 소비자의 일상을 더 편하고 즐겁게 만든다는 사명으로 최선을 다하고 있습니다. Groupe SEB의 혁신 프로세스 관리자인 Emmanuel Peres는 다음과 같이 말합니다. "혁신은 Groupe SEB의 본질이죠. 당사의 혁신 커뮤니티에서 1,500명 이상의 직원들이 소비자의 요구를 구체적인 사양, 프로세스, 궁극적으로 혁신으로 전환하고 있습니다. 예를 들어, 소비자는 특별한 기능을 갖춘 주방 가전을 원하지만 그에 부응하는 기술이 아직 준비되지 않았을 수도 있죠. 고객이 무엇을 원하는지 알면 올바른 방향으로 작업할 수 있습니다."

Groupe SEB의 IT 혁신 관리자인 Olivier Pellerin은 R&D(연구 개발), 산업화, 프로세스 내 실무 등을 뒷받침하는 기술과 도구를 찾고 있습니다. 데이터 관리 솔루션을 찾고 있는 Pellerin은 R&D용 설계 소프트웨어부터 CFD(전산 유체 역학), FEA(유한 요소 해석) 및 음향을 포함한 시뮬레이션에 이르기까지, 전체 제품 개발 프로세스에 사용되는 도구를 검토합니다. Groupe SEB는 다양한 도구를 적절하게 결합해 현재와 미래의 혁신 프로세스를 강화할 수 있을 것입니다.

Pellerin은 "Groupe SEB의 5S 방법론에 따라 모든 정보를 적절한 위치에 보관하므로 언제든 필요할 때 원하는 정보를 찾을 수 있습니다."라고 설명합니다. 이 방법론은 체계적이고 효율적이며 지속 가능한 프로세스 및 작업 공간을 구축하는 데 도움이 됩니다. "저는 종종 5R에 대해 이야기합니다. 5R 방법론이란 적절한(Right) 정보를 적절한 장소에서, 적절한 사람이 적절한 시간에 적절한 단계에 배치하는 것입니다."

Siemens의 포괄적이고 통합된 소프트웨어 및 서비스 포트폴리오인 Xcelerator에 속한 Teamcenter® 클라우드 기반 PLM(제품 라이프사이클 관리) 소프트웨어를 통해 Groupe SEB의 모든 팀은 동일한 방법론으로 작업하므로 필요할 때 원하는 정보와 프로세스를 찾을 수 있습니다.

Peres는 다음과 같이 덧붙입니다. "조리 기구에서 소형 가정용 도구에 이르기까지 당사의 포트폴리오를 보면 모두 동일한 프로세스를 따르고 있습니다. 프로세스를 적절히 조정하지만, 예를 들어 브라질에서 작업할 때 프랑스의 프로젝트에 쉽게 액세스해 필요한 정보를 확인할 수도 있습니다. 따라서 당사 시스템에서 이러한 기능을 제공하는 것은 매우 중요합니다."

일상을 혁신하는 기술
일상을 혁신하는 기술

작업 방식을 혁신하는 기술

대중이 더 많은 기능을 기대하고 제품의 복잡성이 심화됨에 따라 Groupe SEB는 디지털화를 활용한 Industry 4.0 접근 방식으로 대응하고 있습니다. 이러한 노력의 핵심은 프로젝트에 참여하는 모든 사람이 액세스할 수 있는 포괄적인 제품 디지털 트윈을 만드는 것입니다. Teamcenter PLM과 연결되며 다양한 도구로 이루어진 Xcelerator 포트폴리오를 통해 이를 실현할 수 있습니다. 이 포트폴리오를 통해 Groupe SEB는 클라우드 기반 분석이 지원하는 폐루프 피드백 시스템이 포함된 영역 간 엔지니어링, 가상 검증, 지속적인 제품 및 프로세스 개선 등을 활용하고 있습니다. 제품의 디지털 트윈은 전체 설계 의도를 포착하며 판매 및 마케팅을 포함한 전체 제품 라이프사이클에 걸쳐 활용될 수 있습니다. Groupe SEB에서 가상 현실(VR)과 증강 현실(AR)을 사용하여 제품을 개발하고 마케팅하는 방식은 디지털화 전략이 자연스럽게 발전해 나타난 결과입니다.

Peres는 "3D 모델과 Siemens 도구가 함께 연결되어 있어 제품에 VR과 AR을 사용합니다. 이에 따라 제품을 개발하고 이 기술을 사용하여 제품 데모를 실행할 수 있습니다."라고 말합니다.

이 기업은 AR을 사용하여 판매 프로세스를 개선하고 소비자 신뢰를 높이는 방법을 모색했습니다. "NX와 Solid Edge로 구축한 3D 모델 기반의 AR로 가치를 더할 수 있는지 확인하고 싶었죠. 소비자의 주방 안에 가전을 디스플레이할 수 있게 만들어 마케팅을 지원하고자 했습니다. 예를 들어 무료 WMF 전문 커피 머신 애플리케이션(WMF PhotoSimu)을 다운로드하면 커피 머신을 원하는 위치에 디스플레이할 수 있습니다."라고 Pellerin은 설명합니다. "소비자가 주방에서 제품 시뮬레이션을 실행하고 직접 눈으로 확인할 수 있다면, 이는 어떤 제품을 선택할지 결정을 내릴 때 결정적 요인이 될 것입니다. 예를 들어, 주방 공간이 작은 일본에서는 주방에서 제품 시뮬레이션을 볼 수 있는 기능이 큰 가치가 있습니다."

Peres는 다음과 같이 덧붙입니다. "이는 Groupe SEB의 개발 작업에도 해당됩니다. 예를 들어, 신제품을 개발할 때 제품 크기를 확인하고자 합니다. 이 제품이 유럽식 주방이나 일본식 아파트에 잘 어울리는지 알고 싶은 거죠. 개발 과정에서 잠재 사용자에게 제품이 집안의 특정 공간에 잘 맞는지 물어볼 수도 있죠."

"AR이나 VR에 대해 묻는 경우 첫 질문은 투자 수익에 대한 것입니다. 그러면 저는 이건 비용을 아끼거나 시간을 더 얻기 위해서가 아니라, 시간을 잃지 않기 위해 필요하다고 말하죠. Pellerin은 계속해서 이렇게 설명합니다. "예를 들어, 마케팅 팀이 새 모형을 요청하면 이를 만들어 소매업체에 보냅니다. 소매업체에서 모형을 받은 후 기대했던 것과 다르다고 연락하는 경우가 있죠. AR 및 VR을 활용하면 모형을 준비하고 전송한 후 소매업체가 원하는 것을 빠르게 만들 수 있습니다. 의례히 제작해야 했던 많은 샘플이나 모형에 비용을 낭비하지 않아도 되죠."

게다가 Groupe SEB는 NX™ 소프트웨어 및 Solid Edge® 소프트웨어 3D 모델을 재사용하여 패키지 렌더링을 위한 이미지를 생성합니다.

작업 방식을 혁신하는 기술

시뮬레이션 기반 설계

Groupe SEB는 또한 제품 개발 프로세스에서 시뮬레이션을 사용합니다.

"10년 전에는 시뮬레이션을 사용하여 결과를 얻었습니다. 이제는 설계를 지원하기 위해 시뮬레이션을 사용하죠."라고 Pellerin은 말합니다.

연구 영역에서는 시뮬레이션을 사용하여 새로운 기능, 마케팅 요청 및 제품 성능을 검증합니다. 예를 들어 CFD 시뮬레이션은 제품의 기능이 마케팅 활동 내용과 일치하는지 확인하는 데 사용됩니다.

개발 영역에서는 시뮬레이션을 사용하여 시각적 설계, 기능 및 마케팅 요청이 서로 일치하는지 확인합니다. 예를 들어, 시각적 설계를 이유로 신형 헤어 드라이어의 노즐 모양이 바뀌면 공기 흐름이 영향을 받아 머리카락이 너무 뜨거워질 수 있습니다. Groupe SEB의 팀은 시각적 설계를 생성한 후 흐름 소프트웨어를 활용합니다. 이를 통해 성능이 허용 가능한 수준인지, 설계 변경이 공기 흐름에 부정적 영향을 미치는지 확인합니다. Pellerin은 "CFD 시뮬레이션에 주로 Simcenter FLOEFD를 사용합니다. 두 설계 소프트웨어 도구 모두와 연결되어 있기 때문이죠."라고 말합니다. "어떤 설계 소프트웨어를 사용하고 있는지는 상관 없죠. 진공청소기처럼 복잡한 제품이라면 NX와 Simcenter FLOEFD를 사용합니다. 주전자 정도라면 Simcenter FLOEFD와 함께 Solid Edge를 사용하고 있죠. 이처럼 이 소프트웨어는 우리에게 매우 유용합니다."

Simcenter™ FLOEFD™ 소프트웨어는 Xcelerator 포트폴리오의 예측 시뮬레이션 및 테스트 애플리케이션에 사용됩니다. Siemens Xcelerator를 사용하면 전기, 기계, 소프트웨어와 같은 기존의 여러 독립형 엔지니어링 영역을 디지털 방식으로 연동할 수 있습니다. 파트는 Solid Edge를 통해 제작되므로 NX 어셈블리를 열면 모두 업데이트됩니다."

Groupe SEB 연구 팀은 또한 Simcenter™ Amesim™ 소프트웨어를 사용하여 새로운 기능의 성능과 사양을 준비합니다.

"연구 또는 개발 중에는 두 팀 간에 수시로 데이터가 전송되므로 Simcenter는 큰 도움이 되죠. 이러한 시뮬레이션을 통해 설계가 사양을 충족하는지 확인할 수 있어 더 안심하고 프로젝트를 개발 팀에 전달할 수 있습니다."라고 Pellerin은 설명합니다.

시뮬레이션 기반 설계

민첩성과 효율성으로 안정적 수익 유지

Siemens와의 협력을 통해 얻을 수 있는 또 다른 특별한 이점으로 Siemens Xcelerator 포트폴리오에서 제공되는 광범위한 솔루션이 있습니다. Xcelerator 포트폴리오를 통해 통합 팀은 프로젝트 및 데이터 관리, 시뮬레이션, 테스트 및 접근성 기능 등을 사용할 수 있습니다. NX 및 Solid Edge로 작업하는 설계자들은 모두가 동일한 시스템에서 디지털 트윈 모델을 활용할 수 있습니다. 프로젝트에 참여하는 모두가 사용할 수 있는 도구가 있으면 팀의 민첩성과 효율성이 향상됩니다.

Pellerin은 다음과 같이 설명합니다. "새로운 제품 작업을 시작할 때 NX와 Solid Edge 컴포넌트를 모두 Teamcenter와 연결할 수 있습니다. 새 어셈블리를 생성한 후 Solid Edge 또는 NX에서 나사를 추가할 수 있죠. 그런 다음 어셈블리에 NX 또는 Solid Edge를 활용할 수 있습니다. 둘 다 동일한 방식으로 작동하여 어셈블리를 생성 및 수정하고 모든 컴포넌트를 통합합니다. 파트는 Solid Edge를 통해 생성되었으므로 어셈블리를 열면 모두 업데이트되죠."

Teamcenter를 사용할 경우 프로젝트 팀은 제품 개발에 필요한 외부 소프트웨어 데이터를 포함할 수 있습니다. 예를 들어, 몇 년 전 Groupe SEB는 자체 소프트웨어를 보유한 기업을 인수했습니다. 이 외부 소프트웨어의 데이터를 Solid Edge 또는 NX로 변환할 필요는 없었습니다. 해당 데이터를 Teamcenter에 추가하기만 하면 전체 팀이 액세스할 수 있기 때문입니다.

Pellerin은 "수정 작업이 필요한 경우 Solid Edge 내부에서 외부 컴포넌트에 대한 소유권을 가져옵니다."라고 말합니다. "설계자가 특별한 작업을 하지 않더라도 새 개정 버전은 Solid Edge의 컴포넌트가 되는 겁니다. 정말 유용한 기능이죠."

Groupe SEB의 한 가지 목표는 요구사항, 기능, 마케팅 사양, 실험 테스트 및 실험 결과를 연결하여 효율성을 개선하는 것입니다. 이로써 Polarion® 소프트웨어를 사용하여 향후 프로젝트에 모든 기존 정보를 재사용할 수 있습니다. Peres는 다음과 같이 말합니다. "제품에 더 많은 소프트웨어를 추가하고 있고 소프트웨어 사양에 Polarion을 활용하는 방법을 모색하고 있습니다. 이미 Polarion으로 전문 커피 머신의 제품 사양을 파악하고 있지만, 이 도구를 사용하는 한 가지 방법일 뿐이죠. 자체 소프트웨어 개발을 개선하는 방법에 대해서도 생각하고 있습니다."

디지털 트윈은 디지털 세계와 실제 세계를 결합하여 엔지니어링과 프로세스 영역 사이의 경계를 허물고 있습니다. 또한 디지털 트윈은 제품 설계 및 제조 기업을 위한 완전한 디지털 트랜스포메이션을 가능하게 합니다. Groupe SEB는 Siemens의 광범위한 솔루션 포트폴리오를 활용하여 현재의 소비자 요구를 충족하고 미래의 소비자 요구에 맞게 제품을 조정할 수 있습니다. Groupe SEB는 적절한 도구를 적절한 장소에 배치해 누구나 적절한 시간에 자유롭게 접근할 수 있도록 조치함으로써 혁신 속도를 높일 수 있습니다.

민첩성과 효율성으로 안정적 수익 유지
AR 및 VR을 활용하면 모형을 준비하고 전송한 후 소매업체가 원하는 것을 빠르게 만들 수 있습니다. 의례히 제작해야 했던 많은 샘플이나 모형에 비용을 낭비하지 않아도 되죠.
Olivier Pellerin, IT Innovation Manager, Groupe SEB