고객 성공사례

PLM 플랫폼 Teamcenter 도입 통해 Solid Edge 설계 데이터의 전사적 활용과 협업으로 50% 이상의 효율성 증대

Siemens PLM 솔루션을 통해 작업 오류율 95% 이상을 줄인 혁신 제조 전문 기업

Using Siemens Digital Industries Software technology, Everdigm improves operational efficiency by 50 percent or more

Everdigm (PLM)

콘크리트 펌프 트럭, 굴삭기 어 태치먼트, 소방차 및 크롤러 드 릴, 타워 크레인, 발전기 등의 산업용 장비 생산 공급 기업으 로서, 특히 타워 크레인을 제작 하는 한국 내 유일한 업체이다.

http://www.everdigm.com

본사:
Chungbuk Province
제품:
Teamcenter Integration for Solid Edge
산업 분야:
중장비

공유

“Siemens PLM Software는 단순한 설계와 데이터 관리 효 율성은 물론 Teamcente를 통 해 전사적인 PLM 시스템 구축 이 가능하도록 하였다.
Un Kyoo Hwang, Team Manager, Proactive R&D, Everdigm

PLM 구현

에버다임은 지난 1994년 설립 이래, 콘 크리트펌프트럭(Concrete Pumps), 천 공기(Drill Rig), 특장차(Fire Engine), 타 워 크레인(Tower Crane) 및 어태치먼트 (Attachment) 등의 건설 장비 및 기계 부품 류를 생산 공급하고 있는 국내 대표적인 건 설장비 전문 기업이다.

에버다임은 효율적인 제품 설계를 위해 PLM 프로젝트의 시작으로 지난 2004년 Siemens PLM Software의 3D CAD 솔루션 인 Solid Edge 소프트웨어를 도입했으며, 이를 통해 설계 효율성을 향상시킬 수 있 었다. .

에버다임은 그 후 회사 규모의 확대에 따 라 설계 데이터의 효율적인 관리를 위하여 PLM 플랫폼인 Siemens PLM Software의 Teamcenter 소프트웨어를 도입함으로써 3D 설계를 기반으로 하는 PLM 시스템을 구축하게 되었다.

“PLM 시스템을 구축함으로써 제품 정보 및 설계 데이터의 통합 관리 체계를 구축, 그 효과로 체계적인 설계 데이터 관리를 시작 하게 되었으며, 설계 및 해석 시뮬레이션 을 통한 설계 불량 감소와 함께 종합적인 프로세스 상의 생산성 증대는 매출 증대 에도 영향을 주었다,” 고 선행 R&D 팀장인 황운규 박사는 말했다. “제품의 개발 단계 에 초점이 맞춰진 PLM 시스템으로 인해 생 산, 구매, 서비스 등의 타부서와의 협업이 원활하지 못함에 따라 전사적으로 협업이 가능한 환경을 구축해야 하는 과제에 당면 해 있었다.”

실제로, PLM, ERP, EP 등 다양한 포인트 솔 루션들을 사용하고 있으나 솔루션들 간의 유기적인 연계와 통합 관리가 불가능해 제 품 생산에 관련한 통합적인 정보 공유가 이 뤄지지 못했으며, 제품 정보 및 설계 데이 터를 다른 부서에서 활용하기에 많은 어려 움이 있었다. 특히, 변경된 데이터와 정보 들을 관리하고 공유하지 못하는 데서 오는 오류와 반복 작업들은 작업 생산성을 저하 시키는 것은 물론, 고객 응대 및 시장 대응 을 지연시킴으로써 경쟁력을 저하시키는 주요 요인이 되었다.

Implementing PLM

제품 설계에서 서비스까지의 단일 제품 정보 통합 관리

본격적인 통합 PLM 시스템 구축을 위해 에 버다임은 계획, 설계에서부터 판매 후 서 비스까지에 이르는 영역에 걸쳐 제품 정보 와 설계 데이터를 체계적으로 관리할 수 있 는 것에 초점을 맞추고 하나의 시스템 상 에서 각각의 부서와 팀들이 신속하게 협 업할 수 있는 업무 시스템을 구축하기 시 작했다.

“Siemens PLM Software는 Teamcenter를 통해 전사적인 PLM 시스템 구축이 가능하 도록 하였다,” 고 황운규 부장은 말하며, “Teamcenter를 통해 데이터 관리의 효율 성을 가져왔다. Siemens PLM Software는 전사적인 협업을 지원하는 업계의 유일한 파트너라고 생각한다.”고 덧붙였다.

제품 설계 영역에 있어서는 문서/도면의 생 성 관리와 CAD 및 BOM의 관리 구성에 주 안점을 두었으며, 구매와 생산 파트에 있 어서는 형상 확인과 M BOM 구성 그리고 ERP 생산 계획에 초점을 맞추었다. 또한 서 비스/QC 연관 부서에서는 기술문서의 제 작과 도면/문서 정보 확인 및 피드백이 원 활하게 일어날 수 있도록 목표를 설정함으 로써 3D 형상, BOM 및 설계 정보들을 전사 적으로 활용하도록 했다. 이로써 형상 정 보들은 설계에서 생산/서비스에 자동으로 전달이 되고, 최종적으로는 해당 정보들이 매뉴얼로 제작되어 고객에게 정확하게 전 달 될 수 있게 되었다.

“우리는 사용자로 인한 작업 오류와 실수 발생률을 95% 이상 개선시켰다,” 고 황운 규 부장은 말하며. “제품 정보 및 설계 데이 터의 재사용이 가능하게 됨으로써 약 50% 이상의 업무 효율성을 높일 수 있게 되었 다."고 덧붙였다.

“Teamcenter 플랫폼 상에서 Solid Edge에 서 작업된 정보들 및 BOM을 연동하여 관 리하며 모든 정보를 3D 형상에 기반을 두 도록 하였으며, 효과적인 컨텐츠 통합 관 리를 통해 보다 쉽게 기술 문서를 생성, 퍼 블리싱 그리고 관리할 수 있게 되었다.”

Teamcenter와 Solid Edge를 통해 에버다 임은 제품 설계 정보 통합 관리 체계를 구 축하게 된 것은 물론, 3D 적용 제품 개발 에 대한 체계 역시 개선하였다. 또한, 가상 제조(Virtual Manufacturing) 체계와 기업 내/외부 협업 체계 그리고 고객 응대 및 시 장 대응력을 강화하게 됨으로써 시장 경쟁 력을 향상시킬 수 있게 되었다.

Single source of information across product development operations
Single source of information across product development operations

PLM 시스템 강화를 통한 매출 증대 효과 가져와

제품 설계 정보의 통합 관리 체계를 구축한 에버다임의 또 다른 목적 중의 하나는 매출 증대에 직접적인 효과를 가져오기 위한 인 프라의 구축이었다. 에버다임의 제품들은 특성 상 소량의 다품종 생산을 기반으로 한 다. 에버다임이 개발, 공급하고 있는 장비 들은 대부분 옵션 부품들이 다 다르다. 가 령, 소방차의 경우에는 동일한 차량 3대를 만든 것이 기록일 정도다. 이렇듯 사실상 ‘ 주문제작’에 가까운 제품 생산을 해야 하는 여건 상 에버다임은 다양한 소비자들의 요 구를 충족하기 위해서는 제품 생산과 함께 부품 제공을 위한 서비스에 대한 문제에 당 면하기도 했다.

결국 수많은 파생품으로 인하여 부품 카탈 로그 및 제품 매뉴얼 등을 제작하는데 많은 어려움을 겪었으며, 실례로 대표 제품 1개 에 대한 매뉴얼 제작이나 업데이트를 하는 주기가 1-2년 정도 소요되기도 했다. 부품 설명서의 경우 MS 오피스 프로그램을 이용 하여 작성을 하였기 때문에 도면 작업이 완 료된 이후에도 별도의 작업이 필요하였으 며, 각각의 옵션 별, 언어 별 작업을 반복해 야 했다. 이에 따라 작성 기간은 기하급수 적으로 늘어나고 사용자 오류 발생의 소지 도 높아지는 등 생산성의 저하를 가져오게 되었다. 이는 내부적인 문제가 아닌 비즈니 스 자체에 큰 영향을 주었으며, 고객과의 의사소통이 잘 이뤄지지 않고, 서비스 비 용만 증대되는 현상을 가져왔다. 결과적으 로 부품 판매율이 저하되는 문제가 발생하 고 제품의 이익률 대비 부품의 이익률이 큰 것을 감안할 때 회사 전체의 이익률 상승에 걸림돌이 되었던 것이다.

이 부분 역시, Teamcenter와 Cortona 3D 를 적극 활용함으로써, PLM의 JT 포맷 형상 정보를 기반으로 각종 제품 설명서와 매뉴 얼 등을 제작하는 프로세스를 정립하게 되 었다. 특히 PLM CAD 그래픽과 양식 그리고 퍼블리시 등을 통합적으로 처리할 수 있게 되었으며, Teamcenter 플랫폼 상에서 제품 설계 변경 관리와 연동하여 컨텐츠의 재사 용률을 높였다. 또한 대화형 3D를 포함한 문서의 품질 향상 및 표준화를 통해 컨텐츠 의 정합성을 높이고 서비스에 대한 고객만족도를 현격히 높일 수 있게 되었다. 무엇 보다 이러한 컨텐츠들을 고객에게 전달하 고 지원하는데 있어서 웹 포탈과의 연계를 통해 제품 정보와 주문 정보 등을 정확하 고 빠르게 전달 할 수 있는 고객과의 직접 적인 소통이 가능해 짐으로써 신속한 고객 응대와 시장 대응을 통해 시장 경쟁력을 높이고 직접적인 매출 증대 효과를 가져올 수 있게 되었다.

Improved service, increased sales
Teamcenter 플랫폼 상에 서 Solid Edge를 활용함으로 써 모든 프로세스 상의 정보 가 3D 형상 기반이 되었다. Teamcenter를 통한 Solid Edge 사용은 자사로 하여금 제품 데이터 모두를 효율적으 로 활용할 수 있게 되었으며, 그러한 효율적인 통합 데이터 관리는 자사로 하여금 공정 상의 기술 자료와 데이터를 손쉽게 생성하고 발행, 관리 할 수 있도록 해주었다
Un Kyoo Hwang, Team Manager, Proactive R&D, Everdigm