고객 성공사례

Candu는 다중 CAD 환경에서 어셈블리 재작업을 제거하여 시간과 비용을 절약합니다.

Candu, PLM용 Teamcenter를 사용하여 원자로 수명 연장 기능 설계

Candu Energy

Candu Energy

Candu는 전 세계 고객에게 원자로와 원자력 제품 및 서비스를 제공하는 업계 선두의 풀서비스 원자력 기술 회사입니다. Candu의 고도로 숙련된 직원은 최첨단 CANDU 원자로를 설계 및 제공하고 수명 연장 프로젝트를 수행하며 기존 원자력 발전소의 운영, 유지보수 및 플랜트 수명 관리 서비스를 제공합니다.

http://www.candu.com

본사:
온타리오주 미시소거, Canada
제품:
Kineo 3D Nesting, Teamcenter Integration for Solid Edge
산업 분야:
에너지 및 유틸리티

공유

…여러 CAD 설계를 처리할 수 있는 솔루션이 필요했습니다. 따라서 구성 제어 기능은 Teamcenter를 선택한 또 다른 주요 이유였습니다.
Eli Fayzenberg, Computer-Aided Application Specialist, Candu Energy
Teamcenter는 제어되고 관리되는 데이터 중심의 3D 및 2D 환경을 제공했습니다. 이를 통해 다른 합작 투자 기업과 설계 검토 중에 실시간으로 협업할 수 있었고 Candu 제조 작업 그룹에 보기 액세스 권한을 제공했습니다.
Geoff Morgan, Chief Draftsperson, Candu Energy

캐나다의 원자력 전문기업

Candu Energy Inc.는 SNC-Lavalin Group의 일원으로 2011년 AECL(Atomic Energy of Canada Ltd.)의 영업 부문을 인수했습니다. 전 세계 고객에게 CANDU® 원자로와 원자력 제품 및 서비스를 제공하는 업계 선두의 풀 서비스 원자력 기술 회사이며

아르헨티나, 루마니아, 중국, 한국, 캐나다에서 CANDU 원자로를 사용하고 있습니다. 캐나다에서 CANDU 원자로는 온타리오 전력의 50%, 캐나다 전체 전력 수요의 16%를 공급합니다. Candu는 CANDU 원자로는 물론 발전소 수명 관리 프로그램 및 도구를 비롯하여 기존 원자력 발전소에 운영 및 유지보수 서비스를 제공합니다.

Solid Edge를 통한 수명 연장 설계

Candu는 PLM(제품 라이프사이클 관리) 전문업체인 Siemens Digital Industries Software의 Solid Edge® 소프트웨어를 사용하여 수명 연장 설계 작업을 시작했습니다. CANDU 원자로는 최대 60년 동안 경제적이고 안정적으로 작동할 수 있으며, 수명 중간에 연료 채널을 교체하기 위해 가동을 중단합니다. 이러한 수명 연장 중단을 통해 다른 주요 원자로 컴포넌트를 수리하거나 교체할 수 있어 신뢰성과 안전성이 향상됩니다. Candu가 설계에 Solid Edge를 사용하지 않는 더 많은 공급업체 및 파트너와 협력하기 전까지는 Siemens Digital Industries Software의 Insight™ 설계 데이터 관리 솔루션으로 충분히 감당할 수 있었습니다.

다중 CAD 패키지 지원

Candu의 엔지니어와 설계자는 곧 공급업체와 파트너가 Solid Edge뿐만 아니라 다양한 CAD 애플리케이션을 사용하는 다중 CAD 환경임을 깨달았습니다. 따라서 Candu는 다른 모든 CAD 제품을 지원할 수 있어야 했습니다. Eli Fayzenberg는 "공급업체와 파트너는 다양한 CAD 패키지를 사용합니다."라며 "Teamcenter는 제어되고 관리되는 데이터 중심의 3D 및 2D 환경을 제공했습니다. 이를 통해 다른 합작 투자 기업과 설계 검토 중에 실시간으로 협업할 수 있었고 Candu 제조 작업 그룹에 보기 액세스 권한을 제공했습니다."라고 덧붙입니다. Geoff Morgan Chief Draftsperson Candu Energy CAD 전문가 "비즈니스에 필요한 것은 무엇이든 처리해야 합니다. 이러한 이유로 역시 Siemens Digital Industries Software의 솔루션인 Teamcenter를 활용하기로 결정했습니다. Teamcenter는 동일한 플랫폼에서 둘 이상의 CAD 시스템을 관리할 수 있기 때문이죠.”

Candu는 현재 공급업체와 파트너가 사용 중인 모든 CAD 시스템을 담당하는 Solid Edge 및 SolidWorks® 소프트웨어에 Teamcenter® 소프트웨어 통합을 사용합니다. Candu는 Teamcenter 덕분에 공급업체 또는 파트너가 어떤 CAD 제품을 사용하고 있는지 걱정할 필요가 없습니다. 사용 중인 특정 CAD 애플리케이션에 Teamcenter 통합을 적용하기만 하면 됩니다.

Candu Energy

설계 데이터 찾기 및 공유 - 중요한 고려 사항

Teamcenter를 선택한 또 다른 주요 동기는 구성 제어였습니다. Candu는 모든 문서를 제어할 수 있는 효율적인 사내 파일 관리 시스템을 갖추고 있었으며 필요한 것은 CAD 설계 파일을 관리하는 유사한 시스템이었습니다. Fayzenberg는 다음과 같이 말합니다. “우리는 하나의 저장소에서 특정 설계에 대한 공식적인 '단일' 파일을 검색할 수 있기를 원했습니다. Solid Edge의 경우 Microsoft SharePoint 기술을 활용하는 Siemens Digital Industries Software의 Insight 솔루션을 사용했습니다. 하지만 SolidWorks 파일을 접하면서 여러 CAD 설계 파일을 처리하려면 설계 팀 기반 PDM보다 더 정교한 솔루션이 필요했습니다. 따라서 구성 제어 기능은 Teamcenter를 선택한 또 다른 주요 이유였습니다."

공급업체 및 파트너와의 협업

Candu는 수명 연장 프로젝트의 전반적인 메카니컬 설계에 관여하는 공급업체 및 파트너에게 설계의 일부를 하청하는 경우가 있습니다. Teamcenter는 Candu와 해당 설계 공급업체가 각 요소의 맥락을 이해하면서 협업하고 설계할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 도구 통합 시 잠재적인 혼선을 방지할 수 있습니다. Fayzenberg는 "Teamcenter를 통해 공급업체는 전체 3D 모델의 맥락에서 더 나은 설계를 구현할 수 있었습니다."라고 말합니다. "이제 모든 이해관계자 간에 설계를 원활하게 공유하여 전체 설계가 제대로 작동하도록 보장할 수 있습니다."

Fayzenberg는 이렇게 말합니다. "우리는 모든 설계 요소를 한데 모아 모두 함께 작동하는지 확인해야 합니다. 통합자로서 최종적으로 전체 콘텐츠에 대한 책임이 있으며 Teamcenter를 통해 자신 있게 이를 수행할 수 있습니다."

설계 비용 절감

Candu는 또한 설계 비용을 줄이고자 했습니다. 엔지니어는 개념 설계를 수행한 다음 이를 CAD 설계자에게 전달합니다. Fayzenberg는 "이전에는 설계 과정에서 엔지니어가 단면화나 측정과 같은 기본 작업을 수행하려면 전체 Solid Edge 및 SolidWorks 라이선스가 필요했습니다."라고 말합니다. "Teamcenter를 통해 시각화를 구현하고 JT 기술을 통해 엔지니어는 전체 CAD 라이선스 없이도 기본 작업을 수행할 수 있었습니다."

설계 및 규제 요구사항을 신속하게 충족

Candu는 또한 Teamcenter를 사용하여 설계 요구사항을 관리합니다. Candu는 CNSC(캐나다 원자력안전위원회) 규정 준수가 필수적이며 데이터의 일관성이 가장 중요합니다. 예를 들어, 수온에 대한 매개변수가 특정 수준이어야 하는 경우 모든 설계 문서에 해당 수준을 동일하게 적용해야 합니다. Teamcenter를 사용하면 요구사항을 한 번 설정한 다음 모든 설계 문서 전반에 적용할 수 있습니다. 요구사항을 한 번만 설정하면 되므로 설계 재작업에 소요되는 시간과 관련된 비용이 크게 절감됩니다.

Quickly meeting design and regulatory requirements

프로젝트 성공

Candu는 최근 Teamcenter와 SolidWorks를 사용하여 수명 연장 프로젝트를 완료했습니다. 본 프로젝트는 향후 프로젝트의 기반이자 향후 개선을 위한 기준으로 활용될 것입니다. Candu의 수석 드래프트 담당자인 Geoff Morgan은 "Teamcenter는 제어되고 관리되는 데이터 중심의 3D 및 2D 환경을 제공했습니다."라고 말합니다. "이를 통해 다른 합작 투자 기업과 설계 검토 중에 실시간으로 협업할 수 있었고 Candu 제조 작업 그룹에 보기 액세스 권한을 제공했습니다."

Candu는 이미 향후 프로젝트의 예비 설계에 Teamcenter를 사용하기 시작했습니다. Fayzenberg는 "Teamcenter를 사용한 첫 번째 프로젝트가 성공적이었다고 판단하며 다음 두 프로젝트에서도 Teamcenter를 사용할 계획입니다."라고 설명합니다. 또한 Candu는 툴링 및 서비스 설계 그룹을 Teamcenter로 마이그레이션하는 중입니다.

우리는 모든 설계 요소를 한데 모아 모두 함께 작동하는지 확인해야 합니다. 통합자로서 최종적으로 전체 콘텐츠에 대한 책임이 있으며 Teamcenter를 통해 자신 있게 이를 수행할 수 있습니다.
Eli Fayzenberg, Computer-Aided Application Specialist, Candu Energy