Callaway Golf는 Siemens Digital Industries Software의 솔루션을 통해 혁신을 추진합니다
1982년에 설립된 Callaway는 골퍼가 티에서 그린까지 더 길고 직선적인 샷과 그린 주변에서 제어되고 더 높은 스피닝 샷을 구사하고 부드럽고 정확하게 퍼팅할 수 있도록 혁신적인 제품을 개발하는 것으로 유명합니다. 수많은 주요 챔피언십을 포함하여 수백 개의 토너먼트에서 우승한 투어 프로들이 Callaway 장비를 사용하고 있습니다.
Siemens Digital Industries Software를 통해 훨씬 더 정교한 수준으로 설계하게 되었으며 이를 바탕으로 공급업체와 더 정확하게 소통할 수 있습니다. 또한, 시뮬레이션 데이터를 CAD 모델, 프로토타입 데이터뿐만 아니라 테스트 데이터와도 연계할 수 있습니다.
전 세계의 골프 인구는 약 6천만 명에 이릅니다. 주말마다 취미로 골프를 즐기는 사람들, 숙련된 아마추어 또는 높은 연봉의 프로선수까지 모두가 어떻게 하면 실력을 높일 수 있을지 고민하고 있습니다. 그러나 최근까지도 실력을 향상할 수 있는 유일한 방법은 강습을 받는 것이었습니다.
Callaway Golf는 이에 대한 차선책으로 클럽의 성능을 높였습니다. 20여 년 전까지만 해도 Callaway Golf는 많은 시행착오를 겪으며 제품을 설계했습니다. Callaway에는 골프 클럽에 필요한 최적의 기능을 구상한 우수한 설계자가 많았지만, 수많은 프로토타입을 만들지 않고는 이를 실현할 방법을 알 수 없었습니다.
이후 Callaway는 업계 최초로 수많은 엔지니어를 고용하고, 엔지니어링 분야에 본격적으로 투자를 시작했습니다. Callaway는 항공우주 프로그램에서 개발된 기술을 사용하여 클럽의 품질을 높였습니다. 이러한 투자는 업계에 큰 변화를 일으켰으며 기업은 미래에 보다 유연하게 대응할 수 있게 되었습니다.
Callaway Golf의 연구 개발(R&D) 수석 부사장 Alan Hocknell은 다음과 같이 말합니다. "이제 프로토타입을 제작하기 전에 클럽의 성능을 시뮬레이션할 수 있게 되었습니다. NX CAD 덕분에 설계 기능이 업그레이드되었죠. 이전에는 이러한 모든 기능이 통합된 도구를 접해본 적이 없었습니다."
업계가 이러한 엔지니어링 중심의 접근 방식으로 전환하면서, 신제품 출시 속도는 가속되었고, 기업은 설계 프로세스 속도를 더 높여야 하는 상황에 처했습니다. 예를 들어, 지난 몇 년 간 Callaway에서 생산된 골프 클럽의 사용 주기가 2~3년에서 10~16개월로 줄어들었습니다. 이에 따라 Callaway는 제품 설계, 프로토타입 제작, 테스트를 신속하고 정확하게 수행할 수 있는 소프트웨어 플랫폼이 필요하게 되었습니다.
Callaway는 이러한 과제를 해결할 도구로 Siemens Digital Industries Software Software를 선택했습니다. 설계자는 CAD(Computer-Aided Design)를 위한 NX™ 소프트웨어를 사용하여 더욱 복잡한 클럽을 고안하고, 엔지니어는 NX CAE를 사용하여 클럽 페이스 두께를 해석하였으며, 기술자는 NX CAM으로 버튼식 프로토타입을 만들었습니다. 관련 작업자 모두 Teamcenter® 소프트웨어를 사용하여 전체 프로세스를 관리했습니다.
Hocknell은 "Siemens Digital Industries Software를 통해 훨씬 더 정교한 수준으로 설계하게 되었으며 이를 바탕으로 공급업체와 더 정확하게 소통할 수 있습니다."라고 설명합니다. "또한, 시뮬레이션 데이터를 CAD 모델, 프로토타입 데이터뿐만 아니라 테스트 데이터와도 연계할 수 있습니다. 따라서 프로세스가 훨씬 더 정확하고 빨라졌죠."
Hocknell은 다음과 같이 덧붙입니다. "최근 설계에 포함된 세부사항이 없었다면 오늘날 제품 성능의 수준을 달성할 수 없었을 것입니다. 현재 설계하는 제품의 정확도는 불과 5년 전과 비교해도 매우 놀라운 수준입니다."
Callaway는 R&D에 대규모 예산을 투자함에 따라 더 가벼운 스윙이 가능하고, 공에 닿는 속도가 더 빠르며, 공의 중심을 더 쉽게 타격할 수 있는 골프 클럽을 출시하고 있습니다. Callaway의 엔지니어링 중심 접근 방식으로 업계는 경쟁적으로 혁신하기 시작했습니다.
한 예로, Callaway는 헤드에 가해지는 무게를 살릴 수 있도록 여러 재료를 사용하여 골프 클럽을 대폭 업그레이드했습니다. 또한 최첨단 제품은 모든 골퍼의 스윙 유형에 맞게 무게 하중을 조정할 수 있습니다.
엔지니어는 골프 클럽의 마스터 모델에서 시작한 후 특징형상을 추가함으로써, 비교적 후반부 프로세스에서 특징형상을 산업 설계에 로딩해 동시에 서로 대립하는 과다한 상관관계가 유발되지 않도록 합니다.
복잡성이 늘어나는 환경에서도 Callaway Golf는 업계 선구자로서 성공을 거두고 있습니다. Callaway는 한계에 가까운 제품을 설계하기 위해 설계, 프로토타입 제작, 테스트를 엄격하게 실행하여 골프 클럽 헤드 모양의 허용되는 범위를 확장하고 최적화하고자 합니다.
Callaway 골프 클럽은 쉬운 타격감으로 명성이 높습니다. 대부분의 골퍼는 이러한 특징을 이점으로 생각합니다. 제어력을 바탕으로 곧게 치면서 비거리가 늘어나 점수를 높일 수 있습니다.
Hocknell은 다음과 같이 말합니다. "Callaway의 클럽은 세계에서 가장 까다로운 코스인 PGA 투어에서도 사용되고 있습니다. 따라서 이러한 요구도 충족하도록 설계해야 합니다. 보다 험준한 지형은 Callaway의 클럽을 테스트하기에 매우 효과적입니다. Callaway는 전체 골프 시장의 설계 부문에서 우수한 성과를 올리고 있다고 생각합니다."
Callaway의 최고급 클럽은 세계에서 가장 까다로운 코스인 PGA 투어에서도 사용되고 있습니다. 따라서 이러한 요구도 충족하도록 설계해야 합니다.