BSH Home Appliances, Teamcenter Easy Plan을 사용하여 계획 효율을 두 자릿수로 개선
BSH Home Appliances는 업계의 글로벌 리더입니다. 이 회사의 포트폴리오에는 Bosch, Siemens, Gaggenau, Neff와 같은 유명 가전 브랜드와 Home Connect 에코시스템 및 Kitchen Stories와 같은 서비스 브랜드가 포함됩니다. BSH는 약 50개국에 진출해 있으며 Bosch Group 계열사입니다.
궁극적으로, 우리는 이 한 가지 진실을 알게 되었습니다. 바로 Siemens 소프트웨어를 기반으로 하는 디지털 팩토리 솔루션이 BSH가 앞으로 나아갈 올바른 방향이라는 것입니다. 특히, 우리의 전반적인 목표가 폐루프 제조라는 점에서 말입니다.
BSH(BSH Home Appliances)는 세계 최대 제조업체 중 하나이자 유럽 최대 제조업체입니다. BSH는 Bosch, Siemens, NEFF, Gaggenau 등 세계적인 브랜드를 대상으로 냉장고, 세탁기, 식기 세척기, 인덕션 쿡탑, 무선 진공 청소기, 에스프레소 머신 등을 제조합니다. 또한 이 회사는 Home Connect 에코시스템과 같은 다양한 혁신적인 디지털 서비스를 제공하여 소비자가 스마트 가전제품을 최대한 활용하도록 지원합니다.
BSH는 전 세계에 62,000명의 직원을 두고 40개의 플랜트를 보유하고 있으며 전 세계적으로 수백 개의 제품 변형이 포함된 대규모 포트폴리오를 관리합니다. 생산은 세탁기 전담 생산 플랜트부터 독일 기엔겐(Giengen)과 같은 빌트인 냉장고 및 냉동고 전담 생산 플래트에 이르기까지 다양합니다. 다른 BSH 현장은 에스프레소 머신, 무선 진공 청소기와 같은 혁신적인 소형 가전에 중점을 둡니다. 대부분의 경우 40개의 BSH 현장은 각각 하나 이상의 브랜드에 대한 제품 변형을 제조합니다.
"한 생산 라인에서 수백 개 이상의 제품을 생산하는 것을 상상해 보십시오."라고 BSH 디지털 팩토리 글로벌 디지털 서비스 부서의 IT(정보 기술) 비즈니스 컨설턴트인 Philipp Winter는 말합니다. "생산 라인은 물론 라인 운영자와 계획자도 끊임없이 적응해야 합니다."
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=843&q=60)
25개의 Siemens 빌트인 냉장고 모델과 트레이 디자인이 다른 25개의 Bosch 모델,브랜드마다 다른 모델을 모두 같은 라인에서 생산한다고 생각해 보십시오. 또는 로봇 라인을 통해 포트폴리오의 모든 유형의 소비자를 위해 약간 다른 스마트 세탁기 모델을 만든다고 상상해 보십시오. 이렇게 복잡한 생산 과정을 어떻게 전 세계적인 규모로 조직화할 수 있을지 상상하기 어렵습니다.
BSH는 Teamcenter® 소프트웨어를 사용하여 전체 제품 개발 데이터베이스를 실행합니다. 2015년, BSH는 이를 모든 제조 및 계획 데이터로 확장하여 소프트웨어, 하드웨어, 서비스로 구성된 Siemens Xcelerator 비즈니스 플랫폼의 일부인 Teamcenter 및 Tecnomatix® 솔루션 제품군을 디지털 팩토리 에코시스템에 통합했습니다. 현재 현지 산업 엔지니어와 계획자는 Teamcenter Easy Plan, Tecnomatix Process Simulate, NX Line Designer용 도구에 액세스할 수 있습니다. BSH는 이러한 도구를 통해 생산 라인을 구성하고 최적화하여 전 세계에 분산된 플랜트, 복잡한 제품 변형 체계, 라인 밸런싱, 생산성 및 생산 효율, 인체 건강 및 안전 문제, 로보틱스 및 협업 로봇(코보틱스)의 최대 성능을 구현할 수 있습니다. 또한 BHS 산업 엔지니어는 작업 준비 시간을 33% 단축할 수 있었습니다.
"특수 소프트웨어가 필요한 어느 시점에서는 한계에 도달하므로 이 때 이러한 제조 복잡성에 도전하고 해결해야 합니다."라고 Winter는 말합니다. "수년 동안 Siemens Xcelerator 비즈니스 플랫폼의 디지털 제조 솔루션을 활용해 왔습니다. 그 결과 공장 에코시스템에 대한 디지털 트윈을 정확하게 구현했습니다. 이제 Siemens의 최신 계획 소프트웨어인 Easy Plan을 추가하여 생산 라인에서 라인 밸런싱과 모든 시간 관리를 수행해 오고 있습니다."
Teamcenter Easy Plan은 수상 경력에 빛나는 UX(사용자 경험)를 바탕으로 복잡한 프로세스 계획을 지원합니다. 이는 이름에서도 알 수 있듯이 사용하기 쉽도록 설계된 개방형 웹 기반 소프트웨어 솔루션입니다. 전 세계 BSH 공장의 생산 감독자, 라인 계획자, 운영자는 모바일 장치, 태블릿
또는 생산 라인의 터치스크린에서 작업 기반 인터페이스를 통해 Teamcenter의 중요한 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용자는 버튼 클릭 한 번으로 높은 수준의 계획에서 라인 밸런싱 및 작업 지침 작성에 이르기까지 작업을 쉽게 변경할 수 있습니다.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=843&q=60)
BSH 라인 계획자와 라인 운영자는 쉽게 액세스 가능한 형식으로 필요한 Teamcenter 정보를 정확히 찾아낼 수 있을 뿐만 아니라 Easy Plan을 구성하여 맞춤형 사용 사례를 처리할 수 있습니다.
"2017년에 Teamcenter Easy Plan으로 전환하기로 결정했을 때 Siemens뿐만 아니라 시간 관리 측면에서 MTM Association과도 전략적 파트너십을 체결했습니다."라고 Winter는 설명합니다. "TiCon 통합 덕분에 Easy Plan은 플랜트 계획을 한 단계 더 발전시킵니다. Easy Plan은 계획자와 운영자 및 특정 사용 사례에 적합한 도구입니다. 프로세스를 최적화하고 결국 더 우수한 제품을 얻을 수 있습니다."
BSH는 Easy Plan을 사용함으로써 두 자릿수의 계획 효율을 달성했습니다.
분명히, 생산 현장의 시간 관리와 관련하여 BSH의 또 다른 장점은 Teamcenter와 TiCon의 통합입니다. MTM 산업 표준을 기반으로 하는 TiCon은 생산 라인에서 특정 유형의 작업을 책임지고 완료하는 데 걸리는 시간을 계산해야 하는 산업 엔지니어 및 계획자에게 중요한 프로세스 도구입니다. TiCon은 작업 측정의 글로벌 표준인 특정 MTM(methods-time-measurement) 기반 표준을 따릅니다.
Sacha Weckend는 독일 기엔겐 플랜트에서 Easy Plan 구현을 담당하는 산업 엔지니어입니다. 그는 생산 라인을 감독하여 소프트웨어가 항상 원활하게 작동하도록 합니다. Process Designer(프로세스 설계 도구)에 대한 경험을 바탕으로 Siemens Digital Industries Software 개발 팀과 긴밀히 협력하여 기엔겐 현장에서 Easy Plan의 요구사항을 결정합니다.
또한 이를 테스트하고 구현했습니다. 현재 그는 동료들을 교육하고 현장에서 Easy Plan 출시를 완료하는 일을 담당하고 있습니다.
"조립 라인에 대한 특정 사이클 타임을 유지하고 있습니다."라고 Weckend는 말합니다. "각 워크스테이션에 대해 완벽한 양의 작업 콘텐츠를 찾으려고 노력합니다.
"Easy Plan은 배우기 쉬워 새로운 동료, 연수생, 학생을 쉽게 가르칠 수 있습니다. 사용자 인터페이스는 매우 직관적입니다. 인터넷 브라우저로 작업한 적이 있다면 Easy Plan에서 어디를 클릭해야 하는지 알고 있을 것입니다. Easy Plan은 사용하기 매우 쉽습니다. 바로 이 점이 매우 원활하게 구현할 수 있는 비결이라고 생각합니다."
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=843&q=60)
Teamcenter PLM(제품 라이프사이클 관리) 백본과 Siemens 디지털 제조 솔루션을 포함한
Siemens Xcelerator 비즈니스 플랫폼을 기반으로 제품 개발을
제조와 직접 연결합니다. 플랜트의 모든 BSH 설계자, 개발 엔지니어, 조달 전문가, 계획자, 산업 엔지니어는 Teamcenter를 통해 동일한 데이터 및 어셈블리 트리에 액세스할 수 있습니다. BSH는 생산 및 공장 부문에 대해 대부분 플랜트별로 디지털 팩토리 프로세스를 실행합니다. 일부 플랜트는 고도로 자동화되어 다양한 플러그인을 실행하며 Process Simulate를 통해 고급 로보틱스 및 코보틱 시뮬레이션을 구현하는 반면, 다른 플랜트는 여전히 Line Designer에서 보다 더 일반적 라인을 계획합니다. 모든
사례에서 Teamcenter 및 Tecnomatix 솔루션은 유연성을 극대화할 수 있습니다.
"Siemens의 전체 디지털 제조 포트폴리오를 기본으로 갖추고 있습니다."라고 Winter는 말합니다. "프로세스를 시작하기 위해 Line Designer를 사용하여 라인을 설계합니다. 다른 플랜트의 더 고급 사용자는 Process Simulate를 사용하여 인간 및/또는 로봇 시뮬레이션을 실행할 수 있습니다. Easy Plan은 매우 일상적인 비즈니스 도구로 데이터를 Teamcenter에서 재생하고 다른 시간과 위치에서 재사용할 수 있다는 장점이 있습니다. 이를 통해 작업 준비 시간을 단축하고 자동화 프로세스를 매우 효율적으로 수행할 수 있습니다.
"궁극적으로, 우리는 이 한 가지 진실을 알게 되었습니다. 바로 Siemens 소프트웨어를 기반으로 하는 디지털 팩토리 솔루션이 BSH가 앞으로 나아갈 올바른 방향이라는 것입니다. 특히, 우리의 전반적인 목표가 폐루프 제조라는 점에서 말입니다.”
2022년 여름, BSH는 전 세계 40개 공장에 Easy Plan 도입을 절반쯤 진행했습니다. 이는 회사 전체의 새로운 표준이며 전 세계적으로 200명 이상의 엔지니어와 계획자가 이를 사용할 것입니다.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=843&q=60)
TiCon 통합 덕분에 Easy Plan은 플랜트 계획을 한 단계 더 발전시킵니다. Easy Plan은 계획자와 운영자 및 특정 사용 사례에 적합한 도구입니다. 프로세스를 최적화하고 결국 더 우수한 제품을 얻을 수 있습니다.