고객 성공사례

Smart Biosphere 애플리케이션으로 시장 출시 시간을 72% 단축

Biosphere Foundation은 Insights Hub와 Mendix를 사용하여 자연을 모니터링 및 복원하고 기후 비상 사태를 해결합니다

Smart Biosphere 애플리케이션으로 시장 출시 시간을 72% 단축

Biosphere Foundation

Biosphere Foundation은 지구 표면의 5%를 차지하는 735개의 글로벌 생물권 중 하나인 NDUB(노스 데번 유네스코 생물권 보전지역)의 비영리 무역 기관입니다. 이 기관은 기술을 활용하여 기후 변화를 해결하고 자연을 복원하며 지역 사회의 번영을 창출하기 위해 기관 수준의 투자와 자연에 기반한 개입을 연결하는 확장 가능하고 신뢰할 수 있는 시장 인프라를 구축합니다.

https://www.biospherefoundation.co.uk

본사:
반스테이플, 노스 데번, 영국
제품:
Insights Hub (formerly known as MindSphere), Mendix
산업 분야:
에너지 및 유틸리티

공유

Mendix를 사용한 결과 NCM을 구현한 후 시장 출시 시간이 72% 단축되었습니다.
Rob Passmore, Commercial and Technical Lead,, Biosphere Foundation

자연 복원의 미래

NDUB(노스 데번 유네스코 생물권 보전지역)는 지구 표면의 5%를 차지하는 735개의 글로벌 생물권 중 하나이며, 런던 시보다 큰 국제적으로 중요한 자연 생태계를 보호합니다. NDUB의 비영리 무역 기관인 Biosphere Foundation은 기후 변화를 해결하고 자연을 복원하며 지역 사회의 번영을 위해 기관 수준의 투자와 자연에 기반한 개입을 연결하는 확장 가능하고 신뢰할 수 있는 시장 인프라를 구축하는 것을 목표로 합니다. 이 재단은 지역, 국가 및 국제 단위의 롤아웃과 자연 자본 경제에 중점을 둡니다. 또한 지방 정부, 수도 회사 및 단체가 탄소 중립 목표를 달성하도록 지원합니다. Biosphere Foundation의 사명은 사회적, 문화적으로 적절하고 환경적으로 지속 가능한 경제 개발에 대한 혁신적인 접근 방식을 촉진하는 것입니다.

Biosphere Foundation은 Siemens Digital Industries Software와의 파트너십을 바탕으로 운영 의사 결정 개선을 위한 Siemens의 산업용 IoT 솔루션인 Insights Hub와 Mendix™ 플랫폼을 포함한 솔루션을 사용합니다. 이러한 솔루션은 소프트웨어, 하드웨어 및 서비스를 제공하는
Siemens Xcelerator 비즈니스 플랫폼의 일부입니다.

Biosphere Foundation이 NCM(Natural Capital Marketplace) 및 Smart Biosphere 이니셔티브에 Siemens의 솔루션을 사용하게 된 몇 가지 요인은 다음과 같습니다. 첫째, 천연 자원에 대한 엔드 투 엔드 온라인 거래 플랫폼이 부족하여 토지 소유자와 구매자가 시장에 접근할 경로가 제한적이라고 판단했습니다. 그뿐만 아니라 기존 인프라는 취약했으며, 낮은 지리적 모니터링 밀도, 제한적인 데이터 통합 및 서로 다른 리소스의 단절된 센서 데이터로 인해 지연을 일으킨 프로세스를 모니터링할 효과적인 방법이 없었습니다. Biosphere Foundation은 Siemens와 협력하여 이러한 문제를 해결하고 전체 생물권을 지원하며 해당 지역의 지속성을 촉진하는 포괄적인 인프라를 구축하기 위한 새로운 솔루션을 구현하기 시작했습니다.

A person is standing in front of a large glass window with a view of a city skyline at night.

Natural Capital Marketplace

Biosphere Foundation의 상업 및 기술 책임자인 Rob Passmore는 "우리가 설립한 Natural Capital Marketplace는 전반적인 상황을 파악하고 영국 전역에서 자연 자본 개선 프로젝트의 확장을 가속합니다."라고 설명합니다. "이는 토지 소유자에게 해당 토지의 목표에 맞는 맞춤형 프로젝트를 제공하여 실현합니다."

이 재단은 Mendix를 사용하여 애플리케이션 개발을 가속하는 동시에 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)를 통한 드래그 앤 드롭 프로그램을 사용하여 엔드 투 엔드 거래 플랫폼을 구축하는 각 단계에서 협업을 지원했습니다. 경험 수준이 각기 다른 여러 개발자가 코드를 한 줄도 작성하지 않고 시민 개발자와 협업하여 애플리케이션을 만드는 방식으로 개발 시간이 크게 줄었습니다.

Passmore는 "Mendix를 사용함으로써 NCM을 구현한 후 출시 시간을 72% 단축할 수 있었습니다."라고 말합니다. "토지 소유자가 신뢰할 수 있는 NCM 플랫폼을 무료로 쉽게 사용할 수 있고 검증된 배송 파트너를 쉽게 찾을 수 있으므로 토지에서 점진적인 수익을 창출할 수 있습니다."

또한 Devon 카운티 의회는 Siemens의 솔루션을 사용하여 향후 새로운 요구사항을 지원하도록 NCM을 개선하는 작업을 진행하고 있습니다. 앞으로 North Devon 지역사회에 이를 도입하고 수도 유틸리티 회사, 인근 지역 및 영국 전역에서 사용할 계획입니다. Biosphere Foundation은 또한 염습지 탄소, 두 개의 새로운 집수 장치, 인산염 모니터링 및 EA(엔터프라이즈 아키텍처) 도구 세트와 같은 신제품을 추가하고 있습니다.

"우리는 Siemens 기술을 중요한 경쟁 이점이라고 생각합니다. 기술 업계에서 25년 동안 일하면서 출시 시간을 이렇게 많이 단축하는 제품군을 본 적이 없습니다. 하지만 출시 속도보다 더 중요한 것은 개발자의 아이디어를 실현하는 기능이며 이를 통해 제품의 품질과 유용성이 향상되었습니다.

"빠르게 진행할 수 있어 소규모 개발 팀과 협력하고 커뮤니케이션을 개선하고 비용을 절감할 수 있습니다. 이는 자본 조달 시간이 줄어들고 비즈니스 제공에 더 많은 시간을 사용할 수 있음을 의미합니다. 제품이 발전함에 따라 품질 보증이나 DevOps 대신 새로운 기능에 대한 개발 노력의 비중을 높게 유지할 수 있었습니다. 결론적으로, 이 솔루션을 사용하면 소규모로 시작해서 시험해보고 순조롭게 진행되면 다시 빌드할 필요 없이 바로 실행하면 됩니다."라고 Passmore는 설명합니다.

The Natural Capital Marketplace

Smart Biosphere

Biosphere Foundation은 2019년부터 'Smart Biosphere' 개념을 개발해 왔습니다. 이 팀은 2022년 4월 Insights Hub와 Mendix를 활용하여 이 이니셔티브를 시작했으며, 이를 통해 개념을 통찰력 있는 행동으로 전환할 수 있었습니다. 증가하는 센서 네트워크와 날씨 데이터와 같은 다양한 소스를 기반으로 IoT(사물 인터넷) 데이터를 수집하여 동급 최고의 IoT 데이터 수집 관리 및 분석이 가능하며, 위젯과 긴밀한 데이터 통합을 통해 이러한 기술을 Mendix에서 개발한 고객 대면 애플리케이션에 통합할 수 있습니다. 개발자는 단일 인터페이스로 작업할 수 있으며, 운영 팀은 Insights Hub의 강점을 보안, 데이터 수집 및 운영 보고에 활용할 수 있습니다.

Smart Biosphere는 집수 규모를 기반으로 수질, 홍수 위험, 농업 관리, 유출수 및 자연 자본 개입의 배치를 다루는 통합 의사 결정 지원 도구를 만들도록 설계되었습니다. 이 애플리케이션은 서비스와 컴포넌트의 두 가지 측면으로 나뉘었습니다. 서비스에는 스마트 임업, 스마트 집수, 스마트 농업과 MRV(모니터링, 보고 및 검증)가 포함되었습니다. 컴포넌트에는 포괄적인 디지털 트윈, IoT(사물 인터넷) 원격 센서 네트워크, ML(머신 러닝), AI(인공 지능), 빅 데이터 및 지구 관측이 포함되었습니다.

"산업용 IoT를 사용하면 여러 센서, 게이지, 위성 및 기타 리소스에서 안전하고 구조화된 데이터를 수집할 수 있으며, 이러한 IoT 데이터를 분석하고 특정 문제를 해결하기 위한 통찰력 있는 조치로 전환하는 기반을 제공할 수 있습니다. 예를 들면 수위를 모니터링하기 위해 호수 전체에 수많은 센서를 설치했습니다. 모든 데이터는 Insights Hub로 전송되며, 여기에서 수위가 경보 수준을 초과하는지 여부를 판단하여 홍수를 효과적으로 방지하고 농업 손실을 줄입니다."라고 Passmore는 말합니다.

환경적으로 지속 가능한 미래에 대응

Siemens의 기술은 자연 자본 부문의 디지털 트랜스포메이션을 가속하는 데 중요한 경쟁 이점을 제공했습니다. Biosphere Foundation은 Siemens의 솔루션을 사용하여 자연 복원에서 상당한 진전을 이루었습니다. 이 재단은 다른 영역에 적용할 수 있고 낮은 증분 비용으로 확장할 수 있는 모델을 만들었습니다. 하지만 이는 Siemens 솔루션을 사용하는 사업의 시작에 불과합니다. 향후 몇 년 동안 이 재단은 영국 전역과 그 밖의 지역에서 Insights Hub와 Mendix를 사용하여 더 많은 시장 플랫폼을 출시할 계획입니다.

Siemens는 기후 비상 사태를 해결하고 자연 회복을 지원하며 지속 가능한 사명을 완수하기 위해 Biosphere Foundation과 협업하여 '목적이 있는 기술'을 구현할 것입니다.

A person is standing in front of a large glass window, looking out at a cityscape with tall buildings and a clear blue sky.
우리는 Siemens의 기술을 중요한 경쟁 이점이라고 생각합니다. 기술 업계에서 25년 동안 일하면서 출시 시간을 이렇게 많이 단축하는 제품군을 본 적이 없습니다. 하지만 출시 속도보다 더 중요한 것은 개발자의 아이디어를 실현하는 기능이며 이를 통해 제품의 품질과 유용성이 향상되었습니다.
Rob Passmore, Commercial and Technical Lead,, Biosphere Foundation