고객 성공사례

Agfa Graphics는 Simcenter SCADAS XS를 사용하여 진동 탐색 및 동적 기계 거동 연구 시 효율을 높입니다

Agfa Graphics는 Siemens Digital Industries Software의 시험 솔루션을 사용하여 진동을 줄이고 전 세계 고객에게 최고 품질의 인쇄판을 제공합니다

Agfa Graphics는 Simcenter SCADAS XS를 사용하여 진동 탐색 및 동적 기계 거동 연구 시 효율을 높입니다

Agfa Graphics

Agfa Graphics는 상업용 인쇄 산업, 신문 인쇄 및 출판 산업, 보안 인쇄 산업, 간판 및 디스플레이, 장식 및 산업용 잉크젯 인쇄 산업에 통합 프리프레스 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션은 생산 워크플로, 프로젝트 및 프로세스 관리, 클라우드 소프트웨어, 이미지 처리를 위한 소모품, 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 구성됩니다.

본사:
모르트설, Belgium
제품:
Simcenter SCADAS XS hardware
산업 분야:
산업용 기계

공유

진동은 생산 라인 전반에 걸쳐 여러 수준에서 발생할 수 있으며 Agfa Graphics는 Simcenter SCADAS XS를 사용하여 진동을 식별할 수 있습니다.
Agfa Graphics

Agfa Graphics는 Agfa의 최대 사업부로, 전 세계 무현상(Chemistry-free) 인쇄판의 대부분을 생산하고 전 세계 신문의 4분의 1에 프리프레스 기술을 공급하고 있습니다. 인쇄 프로세스의 중추적인 요소인 인쇄판은 Agfa Graphics의 핵심 사업입니다.

Agfa Graphics는 다년간의 경험과 끊임없는 혁신 추진을 통해 구축된 강력한 명성을 바탕으로 무엇보다도 품질에 중점을 두고 있습니다. Agfa Graphics는 기업이 수익을 높이고 비용 효율적인 방식으로 수백만 부의 인쇄물에 최고의 품질을 제공하도록 판재에 철저한 품질 검사를 실시하고 판재가 인쇄기에서 탁월한 치수 안정성을 유지하도록 합니다.

알루미늄 롤을 인쇄판으로 변환할 때 생산 프로세스에서 진동을 차단하는 것이 중요합니다. 업계의 역동적인 환경으로 인해 증가하는 수요에 대처하려면 생산 라인을 더 빠르게 작동해야 합니다. 생산 속도를 높이기 위해 구현된 모든 변경사항에는 품질 검사를 추가하고 새로운 문제 해결 기술이 필요합니다. 더 많은 데이터를 고려하고 처리해야 하며 모든 진동을 식별하고 수정해야 합니다. Agfa는 이러한 진화하는 요구사항을 성공적으로 충족하기 위해 신뢰할 수 있고 적응 가능한 솔루션이 필요했습니다.

A person is standing in front of a large screen displaying a colorful image of a person's face.

진동 제어를 통한 완벽한 인쇄

Agfa Graphics는 전 세계 여러 지역에 전용 제조 시설을 보유하고 있습니다. 촉박한 일정을 맞추기 위해 전 세계에 전문가와 장비를 보내 기계에서 알루미늄 롤을 인쇄판으로 변환할 때 발생하는 진동 문제를 해결하기란 어려운 일입니다. 그러나 벨기에 Agfa Graphics의 지원팀은 촉박한 기한에 맞춰 글로벌 서비스를 보장하는 동시에 시간과 비용을 절약할 수 있는 방법을 모색했습니다. 팀은 실용적이고 사용하기 쉬운 솔루션인 Siemens Digital Industries Software의 Simcenter SCADAS™ XS 하드웨어 데이터 수집 시스템을 채택했습니다.

휴대가 간편하고 사용하기 쉬운 Simcenter SCADAS XS는 이 작업을 위한 확실한 솔루션이었습니다. Simcenter SCADAS XS는 Simcenter SCADAS™ 하드웨어 솔루션의 전체 기능을 특성화하는 유연성, 성능, 정밀도와 더불어 뛰어난 휴대성, 경량 설계, 작은 크기로 차별화됩니다. 이전에는 진동 문제 해결을 위해 번거로운 하드웨어 장비를 국외로 보내려면 까다로운 통관 절차로 인해 어려움을 겪는 경우가 많았습니다. 운송 편의성을 위해 Simcenter SCADAS XS를 선택하는 것이 합리적입니다. 이 도구는 노트북 가방에 넣기만 하면 전 세계 어디로든 빠르게 배송할 수 있으며 최종 사용자의 전문 엔지니어링 전문 지식이 필요하지 않습니다. Simcenter SCADAS XS에는 사전 설정 템플릿이 내장되어 있어 누구나 버튼만 누르면 데이터를 기록한 후 분석가에게 다시 보낼 수 있습니다.

급변하는 인쇄 산업에서 진동 테스트를 수행할 수 있는 올바른 도구, 특히 스마트 디지털 기술을 보유하면 주요 이점을 누릴 수 있습니다. "항상 기계의 진동과 동적 거동을 분석하고, 주파수를 확인하고 서로 다른 프로세스 신호의 다중 채널 병렬 기록 간의 상관 관계를 파악하는 영구적인 솔루션을 만드는 효율적인 방법을 모색하고 있습니다."라고 Agfa 기술 지원팀의 한 팀원은 말합니다. "20년 전에 Siemens Digital Industries Software와 함께 이 계획을 조사하고 Simcenter SCADAS 305를 사용하기 시작했습니다. 그 결과, Simcenter 테스트 솔루션에 점차 익숙해졌습니다. 전 세계 Agfa 내의 많은 지원 요구로 인해 Simcenter SCADAS XS는 백업 솔루션으로 계획되었습니다. 글로벌 기업의 특성상 문제 해결 및 진동 제어 요구사항을 충족하는 Simcenter SCADAS의 탁월한 이동성과 스마트 기능에 바로 매료되었습니다."

테스트 효율성 증가

휴대용 데이터 수집 시스템인 Simcenter SCADAS XS는 진동 테스트 측정 중 이동성을 높이고 생산 라인에 유용합니다. 라인이 수백 미터 이상 뻗어 있는 경우 Simcenter SCADAS XS 시스템에 포함된 태블릿을 사용하면서 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 걸어 다니면 실시간 검증이 쉬워집니다. Agfa Graphics 팀원들은 Simcenter SCADAS XS를 단독으로 사용하거나 더 복잡한 데이터 측정을 위해 노트북에 연결하여 프런트엔드 도구로 사용합니다.

"Agfa Graphics의 복잡한 프로세스에서는 온라인 및 오프라인 품질 관리를 모두 수행하면서 프로세스의 잠재적인 문제를 찾기 때문에 많은 측정을 고려해야 합니다."라고 Agfa Graphics 담당자는 말합니다. "동적 해석에는 다양한 센서가 사용됩니다. 진동은 생산 라인 전반에 걸쳐 여러 수준에서 발생할 수 있으며, Simcenter SCADAS XS는 Agfa가 진동을 식별하도록 지원합니다."

문제 해결 프로세스에서는 타이밍이 핵심이며, 엔지니어는 진동이 발생하는 정확한 순간을 찾아내고 관계를 감지하여 궁극적으로 근본 원인을 파악하고자 합니다. Simcenter SCADAS XS 하드웨어와 함께 작동하는 Simcenter TestLab™ 소프트웨어를 사용하면 진단 및 문제 해결이 간소화됩니다.

인쇄판 - 미래 지향적인 비지니스

장기적인 투자가 효과적인 투자입니다. 엔지니어는 태블릿이 포함된 Simcenter SCADAS XS를 통해 사무실에서 시험 설정을 준비하고 현지 운영자를 위한 몇 가지 기본 지침과 함께 Simcenter SCADAS XS를 전 세계 여러 지역으로 보낼 수 있습니다. 작업자는 기계의 여러 위치에서 다양한 진동 수준의 시간을 손쉽게 기록할 수 있으며, 신속한 문제 해결을 위해 장치를 다시 보내거나 인터넷을 통해 데이터를 전송할 수도 있습니다. 엔지니어는 수집된 데이터와 Simcenter TestLab 소프트웨어를 사용하여 특정 주파수 및 전달 함수를 파악하는 데 필요한 모든 요소를 갖추며 높은 진동 수준의 근본 원인을 식별할 수 있습니다.

Agfa Graphics가 미래에 대비할 때 중요하게 고려하는 또 다른 요소는 예방입니다. 라인이 가속되면 다른 공진 주파수가 발생할 수 있습니다. 패턴을 식별하여 과도한 진동을 방지할 수 있습니다. Agfa Graphics는 Simcenter SCADAS XS의 잠재력을 활용하여 이 기능을 실행할 계획입니다.

Simcenter SCADAS XS 하드웨어와 함께 작동하는 Simcenter TestLab™ 소프트웨어를 사용하면 진단 및 문제 해결이 간소화됩니다.
Agfa Graphics