ホワイトペーパー
ワイヤーハーネスのコストを迅速かつ正確に予測
ワイヤーハーネスのコストと原価計算の両方に影響を及ぼす技術的課題
ワイヤーハーネスは、数多くの多様な部品で構成されているため、データ層が複雑で、コスト予測も難しくなっています。さらに複雑なことに、産業用ワイヤーハーネスの利益率は低く、コスト予測を誤ると直接収益に影響が及ぶため、「初回から正しく」対応しなければなりません。幸い、これらすべての変数を考慮した、すぐに使える原価計算ツールがあります。社内システムの要求と外部市場の圧力を考慮するクラウドベースのソリューションを使えば、ワイヤーハーネスのコストを正確に予測し、プロセスを最適化して収益を高めることができます。
ワイヤーハーネスの原価計算ツールの3つのアプローチ
ワイヤーハーネスの原価計算を自動化するアプローチは3つあります。
- 自社ツール: データソース、原価計算、価格の要素、およびエンジニアリング・データの記述を使用して社内で開発した原価計算ツールです。完全なカスタム・ソリューションであるため、高額な初期開発コストがかかるほか、メンテナンスの重い負担も継続的に発生します。
- 標準に準拠したツール: このソリューションは、社内で構築するか、または商用オフザシェルフ(COTS)プロバイダーが派生品として提供します。企業の経験に基づいて構築されますが、「標準化された」要素も組み込まれています。このツールは、ITのメンテナンスとプログラミングのコストが高くなります。
- 商用オフザシェルフ(COTS)ソフトウェア: プロバイダーが提供するCOTSソリューションには、「業界のベストプラクティスに基づいて設計、テスト、サポート、構築されている」という本質的な利点があります。原価計算機能はCOTSベンダーによって異なりますが、今日の複雑な市場では、ワイヤーハーネスのコスト予測が可能なソリューションを選ぶことが不可欠です。
ワイヤーハーネスの原価計算を数分で完了
ワイヤーハーネス・メーカーは、ワイヤーハーネスのコストを正確に予測するために、コストの詳細をタイムリーに取得する必要があります。財務情報をタイムリーに取得するには、自動原価計算ツールが鍵です。設計と設計に関連する入力が進むにつれ、変更に合わせてコスト予測も動的に更新されていきます。このため自動原価計算ツールは、誤った予測やエラーを排除し、メーカーが収益を維持、さらには改善するのに役立ちます。