ホワイトペーパー
自動車産業のスマート・マニュファクチャリング
スマート・マニュファクチャリング: 自動車産業の成功の鍵
自動車業界向けのスマート・マニュファクチャリングを詳しく解説したこちらのホワイトペーパーをぜひご一読ください。
スマート・マニュファクチャリング戦略のメリットと課題
スマート・マニュファクチャリング技術の導入において、自動車産業は岐路に立っています。スマート・マニュファクチャリング戦略は、コストの削減、効率化、持続可能性の促進、市場投入期間の短縮など、製造企業に多くの恩恵をもたらします。さらには従業員と顧客の両方の満足度の向上にも寄与します。
このように、スマート・マニュファクチャリングのメリットは明らかですが、克服すべき課題もあります。「The State of the Market」調査によると、ほぼすべての回答者 (97%) が製造プロセスの近代化に課題を抱えています。例えば次の課題があります。
コスト/予算の問題
レガシー/古いシステムまたは機器
真のクローズドループ環境を実現できるパートナーの選定
自動車製造における自己組織化の実現
欠陥を排除し、ダウンタイムを最小化するための是正措置を自動で講じることのできる製造施設を構築します。製造を自己組織化することにより、従業員は戦略的なタスクに集中でき、より効率的かつ効果的に製造施設を稼働できます。
今こそ、データの力を活用して製造オペレーションを改善するときです。
バーチャル・コミッショニングで自動車業界の課題を克服
バーチャル・コミッショニングは、自動車メーカーが生産ラインの近代化という課題を克服するのに役立ちます。「The State of the Market」調査によると、回答者の2/3にあたる67%が製造環境にバーチャル・コミッショニングまたはシミュレーション・モデルを採り入れています。その結果、時間とコストの削減や、プロセスと手法の管理向上につながっています。
最新の製造ラインを実装したメーカーがシャットダウンからいかに迅速に回復したかについては、レポート全文をご覧ください。