Skip to Main Content
ホワイトペーパー

Simcenter STAR-CCM+: MSI、STAR-CCM+を活用して複雑なポンプの油圧を解析

米国ニュージャージー州ホイッパニーに本社を置くMechanical Solutions Inc. (MSI) は、流体機械設計、流体力学解析、機械設計および解析を専門とする企業です。高度な解析ツールやテストツールを使用して、あらゆる回転機械、往復動機械、ターボ機械の解析、テスト、トラブルシューティングを行っています。



このホワイトペーパーでは、業界をリードするシーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのシミュレーションパッケージ、Simcenter STAR-CCM+を使用して設計課題を解決し、高性能ポンプをより速く設計できるようになったMSIの事例をご紹介します。MSIは、Simcenter STAR-CCM+の高精度先端フローソルバーが提供する、コスト効率の高い合理的なエンジニアリング・プロセスで、油圧ターボ機械の極めて複雑な問題を解決しています。

この事例では、産業用ターボ機械の設計と解析にSimcenter STAR-CCM+の数値シミュレーションを活用することにはさまざまな利点があることが記載されています。

ぜひ無料のホワイトペーパーで、ユーザー事例の内容をご確認ください。


ホワイトペーパーをダウンロードする準備ができています。リンクをクリックしてコンテンツをダウンロードしてください。ご登録いただいた電子メールアドレス宛にも、コンテンツへのリンクを含む電子メールが送信されます。

Simulate and Diagnose Unsteadiness of Hydraulic Pump Flow

Pumps are used across industries, and regardless of where the pump is found, the biggest challenges associated with designing them include unsteadiness of flow, cavitation, and rotating machinery.

The best CFD simulation software is capable of overcoming these challenges with features like:

  • Multistage hydraulic pump simulation

  • Pump to head pressure simulation

  • Centrifugal pump modeling simulation

  • Hydraulic pump cavitation symptoms simulation

  • Hydraulic pump testing simulation, and

  • Unsteadiness of pump flow simulation

Hydraulic Pump Cavitation Symptoms Simulation

Cavitation and erosion can result in pump failure over time, so minimizing these difficulties is a top priority.

Hydraulic pump cavitation symptoms simulation can help to minimize these difficulties and improve overall pump reliability.

Using the right fluid flow simulation software allows engineers to predict pump performance at design and off-design points.

This white paper gives an in-depth look at minimizing cavitation on a double suction pump, outlining the processes used to achieve peak pump performance.

Using hydraulic pump testing simulation for different pumps

Different types of pump manufacturers use multistage pump CFD simulation differently.

Find out how a heating and cooling equipment manufacturer used pump simulation software to accelerate their design process by rapidly simulating multiple pump designs.

Elsewhere, a heat pump manufacturer found success in maximizing the thermal efficiency of their heat pumps by using pump simulation software to accurately model the performance of multiple components.

Read the white paper and explore these case studies to learn more about what’s possible with the right pump simulation software.

共有