ホワイトペーパー

PCB design challenge

Design a manufacturable PCB in the first attempt

pcb design dfm

Designing a new PCB as part of a new product introduction is a complex task. The requirements from PCBs increase as they are required to process increasing data rates and route signals in higher speeds. At the same time the requirements grow, the NPI time tends to get shorter and the cost per NPI is reduced. To overcome these challenges that seem to ask more from the designers with less investment and resources, PCB designers must make their designs much more efficient. Only this way, the designers can design denser PCBs, with limited number of layers and still deliver a high-quality design, which does not only answer all of the functional requirements from the PCB, but also is manufacturable and has no supply-chain risks that can jeopardize the delivery of the product to the customers with the appropriate quality.

共有

関連情報

シミュレーション主導設計の4つのメリット
White Paper

シミュレーション主導設計の4つのメリット

Aberdeen Groupによるこの報告書は、より画期的な製品を素早くコスト効率よく開発することを可能にするシミュレーション主導設計のメリットを探っています。

シミュレーション駆動型設計101: 初期段階にシミュレーションを使用することで、設計プロセスをいかに短縮できるかをご覧ください。
Infographic

シミュレーション駆動型設計101: 初期段階にシミュレーションを使用することで、設計プロセスをいかに短縮できるかをご覧ください。

シミュレーション駆動型設計でプロセスを改善できる?設計および開発中にシミュレーションを実施する利点について、この詳細なインフォグラフィックでご確認ください。

シミュレーション駆動型設計は中小企業にも適しているか
Webinar

シミュレーション駆動型設計は中小企業にも適しているか

このウェビナーでは、次世代のスマートコネクテッド製品のためのシミュレーション駆動型設計についてご紹介します。