ホワイトペーパー
mPowerの紹介: あらゆる規模のデザインに対する妥協のないパワーインテグリティ
アナログ、デジタル、3D ICのための統合パワーインテグリティ検証ソリューション
チップレベルのパワーインテグリティでのサインオフの場合、ICデザインハウスでは、フルチップEM(エレクトロマイグレーション)や電圧(IR)降下の解析を実行します。設計どおりに機能するために、パワーグリッドが必要な電流をデバイスに供給できるか、またEMによって配線が早期に故障しないことを確認するためです。mPowerツールセットは、デジタル、アナログ、3D ICチップの設計に対して、効率的で使いやすいパワーインテグリティ解析をあらゆる設計フロー、あらゆる規模で提供し、設計がパワー関連の目標や性能を満たしているかどうかを検証します。またmPowerのGUIでは呼び出しが簡素化されており、さらにCalibreとの緊密な統合により、根本的な原因解析やデバッグをフル機能で利用できます。