現在は多くの機械メーカーが、製品やプロセスの複雑さを適切に把握するためのデジタル・ツイン・シミュレーションに注目しています。
先進的な企業は、デジタル・ツイン・シミュレーションで収集したさまざまな情報を活用してイノベーションに取り組み、多くの顧客を獲得しています。
自動車業界や航空宇宙業界では、デジタル・ツイン・シミュレーションによってすでに状況が変化していますが、産業機械業界でも、デジタル・ツイン・シミュレーションを簡単に導入するための計画が進みつつあります。
この無料のホワイトペーパーは、デジタル・ツイン・シミュレーション・ソフトウェアを導入して産業機械業界のイノベーションを促進する新しい方法を紹介します。ぜひお読みください。
未来を見据えた機械メーカーは、性能の向上と優れたユーザー・エクスペリエンスによって顧客満足度を高めることを目標として、新しい機能を生み出すイノベーションに取り組んでいます。
デジタル・ツインを活用してテストやシミュレーションを行うことにより、この高い目標を実現することができます。
産業機械の製造現場にデジタル・ツイン・シミュレーションを導入するには、以下に示す4つの要素が重要です。
このホワイトペーパーは、これらの要素について詳しく説明します。また、デジタル・ツイン技術を活用して、ハイエンド製品の設計、製造、アフターサービスを効率的に進める方法も紹介しています。
非常に複雑な機械とその製造プロセスは急速に進化しているため、従来のような効率性の低いサイロ化されたアプローチでは対応できません。
新しいテクノロジーを活用すれば、簡単に情報交換を行い、コラボレーション環境を改善し、開発サイクル内でシミュレーションとテストを組み合わせることができます。
この新しいアプローチにより、機械の性能を予測し、品質を犠牲にすることなく、短期間で機械の能力を最大限に引き出すことができます。
設計エンジニアは、デジタル・ツイン・シミュレーション・ソフトウェアを使用して、さまざまな情報に基づいて意思決定を行うことができます。
マルチフィジックス機能をCAD環境に直接導入すると、設計段階の機械の性能を早期に把握できるため、最終的な設計の検証にかかる時間が短縮されます。
現在の機械は、高度な制御アルゴリズムが組み込まれた相互接続システムになっているため、詳細なデータを収集するためのエンジニア向けソリューションが必要になります。
デジタル・ツイン技術を活用すれば、高いコスト効率を維持しながら、設計に関する意思決定と可能性の探索を効率化できます。
アディティブ・マニュファクチャリングなどの製造技術は、産業機械メーカーにとっては比較的新しい技術です。
エンジニアが、新しい手法、プロセス、部品、機械でイノベーションに取り組む場合は、それらすべてでテストとシミュレーションを実行するための適切なツールが必要になります。
ジェネレーティブ・デザインなどのアディティブ・マニュファクチャリング技術は、各種の基準や要件を具体的な形状や設計に変換する上で、堅牢で効果的な手段であることが実証されています。
設計と製造における新しい革新的な方法により、デジタル・ツイン技術とシミュレーション・ソフトウェアの重要性がさらに高まっていくことが予想されます。
この無料のホワイトペーパーは、デジタル・ツイン技術とシミュレーション・ソフトウェアを活用して、機械メーカーの製品開発能力を高める方法を紹介します。ぜひお読みください。