ホワイトペーパー

仮想/物理フレームワークでADAS開発をサポート

読了時間の目安: 14 分
クローズド・ループの検証手法を使用して、アルゴリズム、安全性、快適性に焦点を当てたADAS開発

ADASシステムの安全性、快適性を初期段階に実現

ADASシステムのサブセットを開発するエンジニアリング・チームは通常、開発しているサブセットが実際のシナリオのもとで車両全体にどう影響するのかを評価できないことがほとんどです。結果として、システムの全体的な評価は試作段階の物理テストに委ねられることになりますが、その段階で発見された問題の解決は非常に難しく、コストも高くなります。

このホワイトペーパーでは、システムのサブセットだけを開発している場合でもシステム全体を仮想的にテストできるソリューションを提案しています。認知、パス・プランニング、制御アクションなど、ADASアルゴリズムのクローズド・ループの検証手法を紹介するとともに、安全性と快適性のチェックポイントについても説明しています。

ADAS開発のクローズド・ループ検証に関するこのホワイトペーパーで学べる内容:

  • 機械学習アルゴリズムに基づいて運転シーンを的確に識別するセンサーの評価 (型、台数、地点)
  • 現実の運転条件下のシステム挙動をチェック
  • 認知と制御の戦略とアルゴリズムをテスト、検証
  • システムの物理検証と妥当性評価をサポートする仮想モデル

クローズド・ループのADAS開発手法が重要である理由

既存のADASシステムでは多数の問題が観察されており、その多くは、ドライバーの期待どおりに動作しない、というものです。例えば、運転シーンを正しく認知していないため、自動緊急ブレーキ (AEB) が不正に起動されるといったケースです。アメリカ自動車協会 (AAA) が最近実施した調査によると、車線維持システム、アダプティブ・クルーズ・コントロール、渋滞運転支援機能が期待どおりに動作しないことが、安全性や快適性の問題につながっています。

OEMとサプライヤーは、ADAS開発プロセスの初期にこれらの問題を特定しなければならず、フレームワークをニーズに合わせてカスタマイズする必要があります。サポートには、認知、パス・プランニング、制御アルゴリズムの専用ライブラリ、関連シナリオ、専用ビークル・ダイナミクス・モデル、仮想コンポーネントの物理コンポーネントへの置き換えなどが含まれます。

共有

関連情報

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.