ビデオ

PLMを使用して重複するCAD部品を削除し、よりスマートに作業

視聴時間の目安: 7 分

MAC Trailerは、ダンプ、フラットベッド、ドロップデッキ、その他の構成を含むカスタマイズ可能なトレーラーのメーカーです。 1992年に設立したMAC Trailerは拠点を拡大し、今では米国全土で13ヘクタールを超える施設を有しています。急速な成長と顧客需要の増加に伴い、MAC Trailerのエンジニアが設計した部品のデータベースは、3Dファイル130万個分を超えました。幹部は、多くの部品が日常的に複製・再作成されている状況を認識していましたが、部品を精査して削除できるものを効率的に特定する手段がありませんでした。そこでMAC Trailerは、TeamcenterとCadenas Partsolutionsを導入して、部品データベースを、容易に検索できるわずか30万個のデータベースへと縮小しました。この事例をご覧ください。

製造で重複するCAD部品を削除する方法

エンジニアは、部品を見つけられなかったり、会社の在庫に既存部品があることに気づかなかったりすると、重複するCAD部品を作成してしまいます。また、Teamcenterを導入する前のMAC Trailerがそうだったように、サーバー上の迷路のようなフォルダの中から既存部品を探すよりも、部品を再作成した方が速い、といった状況もあります。このためMAC Trailerのデータベースに存在する不要な部品は100万個にもなりました。

重複するCAD部品を削除するには、PLMソフトウェアを使用してすべての既存部品を解析し、データベースの残りの部品と比較します。その時点から、データベースを使用して、保持すべき部品と削除できる部品をすぐに識別できるようになります。MAC Trailerは、Cadenas PartsolutionsとシーメンスTeamcenterを実装して既存部品のインデックスを作成し、部品を比較した後、Teamcenterで一意の部品のインデックスを再作成しました。

PLMでCADライブラリを管理する利点

製品ライフサイクル管理 (PLM) は、設計領域の枠を超えて単一の安全なソースからデータを管理、検索、共有、再利用できるよう支援します。電気、機械、ソフトウェア、シミュレーション・データなど、製品に関連するすべてをPLMツール内で管理します。この緊密な統合により、マルチドメインBOMと完全なデジタルツインが実現します。

「信頼できる唯一の情報源」によりエンジニアは、必要なものを四苦八苦して探すことではなく、もっと重要な作業に時間を費やせるようになります。

共有

関連情報