ビデオ

製品ライフサイクル管理で時間を短縮

クラウドベースのライフサイクル管理ソフトウェアは、開発時間を最小限に抑え、製品の寿命を最大限に延ばすのに役立ちます。

すべての製品は、導入、成長、成熟、衰退の4つの段階を経ていきます。 効果的な製品ライフサイクル管理(PLM)を行えば、各段階で費やす時間を最適化して利益を最大化できます。シーメンスのTeamcenterなどのPLMソフトウェアを使用すると、プロジェクト要件、クロスドメイン設計、複数領域をまたぐBOM(部品表)管理が容易になります。以前収録されたウェビナーをもとに作成したこのビデオでは、PLMソフトウェアを使用して研究開発段階の時間を短縮しつつ、戦略的な製品を時間どおりに提供する方法を紹介します。

ライフサイクル管理を実行して時間どおり、予算どおりに完成

製品の複雑化が進むにつれて、プロジェクトを時間どおりに、決められた予算内で完結させることが難しくなってきました。TeamcenterやTeamcenterXなどのPLMソフトウェアは、「信頼できる唯一の情報源」を提供してプロセスを簡素化します。

このビデオシリーズは、次の作業を革新する方法を紹介します。

  • スタートアップ企業の製品開発
  • ライフサイクル管理

このビデオは、Engineering.comのウェビナー「On time, on budget: Coping with engineering project complexity」(時間どおり、予算どおりに: エンジニアリング・プロジェクトの複雑さに対処)をもとに作成しています。

このビデオを見れば、PLMソフトウェアが組織にもたらす利点がわかります。

ライフサイクル管理の詳細を見る

コネクテッド・デバイスは私たちの生活を豊かにしてくれていますが、その設計は一段と複雑になっています。PLMソフトウェアは、製品開発から製造、流通、製品寿命にいたる製品ライフサイクル全体で、仮想世界と現実世界を融合します。

このビデオシリーズは、PLMソフトウェアの機能や利点に焦点を当てながら、次の内容について議論します。

このビデオは、Engineering.comのウェビナー「Smart Products: Making the transition to intelligent, connected devices」(スマート製品: インテリジェントなコネクテッド・デバイスへの移行)をもとに作成しています。

これを見れば、PLMソフトウェアとは何か、何ができるのか、どのように企業のイノベーションを支えるのかが分かります。

ライフサイクル管理を使用してペースを維持

競争が激化する今日の世界では、製品開発は高速化の一途をたどっています。複雑なプロセスをシームレスに実行して複雑な製品を高速で開発するペースを維持するには、新しいソフトウェアツールと手法が必要です。

Lifecycle Insightsがお届けするこちらの電子ブックを読むと、今日の製品開発のジレンマを解消する戦略のヒントが得られます。 要件と納期を遵守する最適なPLM戦略

Teamcenter X製品ライフサイクル管理ソフトウェアを使い始めるのはとても簡単です。

Teamcenter Xは、柔軟性に優れた最新のPLMソフトウェア・スイート(SaaS)です。製品ライフサイクル全体を通してすべての関係者とプロセスを接続するデジタル・スレッドを始めてみませんか。

Teamcenter Xはお客様独自のニーズに対応し、お客様の事業とともに成長、変化できるように作られています。

Teamcenter Xの無償評価版で実際にお試しください。

共有

関連情報

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm
Webinar

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm

Space Codesign Seminar: design flow including HW/SW co-design & HLS that allows developers to migrate compute intensive functions from software running on an embedded processor to a hardware based accelerator.