ビデオ

世界のニーズにシンプルで効率的な解決策を提供したスタートアップ Fix The Maskの事例

推定視聴時間:1分

この困難な時代に誕生したスタートアップがあります。その多くは、進行中のパンデミックと闘うコミュニティを支援するために設立されました。シーメンスのスタートアップ・プログラムに参加しているFix The Maskの共同創設者Sabrina Pasemanと同社チームは、COVID-19との闘いのなかでより良いマスクを提供しようと、精力的に取り組んできました。

Fix the Maskとは

新型コロナウイルスのパンデミックが世界全体に広まるなか、顕著な問題となったのが防護具の不足でした。特に、すべての人の安全を保証する優れたマスクが世界中で必要とされました。N95はすぐに供給不足に陥り、解決が求められました。2020年3月にFix the Maskは、一般的な不織布マスクに手を加えることでN95マスクの安全要件に適合させる方法を見出しました。
さらに製品を改善し、ウイルスを含むエアロゾルからしっかりと身を守ることができるようにしました。なんといっても素晴らしい点は、この解決策がとてもシンプルで、世界中の誰もが再現できるところです。

シーメンスのスタートアップ・プログラム

シーメンスは、スタートアップのアイデアから次の業界リーダーが生まれると確信しています。必要なのは、そのアイデアを実装するために最適なソフトウェアです。

シーメンスのXcelerator Design for Startupsを使用すると、シーメンスのNX CAD、Simcenter、Teamcenterを活用して、製品をシームレスに実現するためのパワーと柔軟性が得られます。Xcelerator Simulation for Startupsには、Simcenterシステム・シミュレーション、STAR-CCM+、および3Dがパッケージングされ、最も高度な課題に対応しながら、同時に立ち上げコストも削減できます。

共有

関連情報