ビデオ

Simcenterで持続可能な航空機を実現

航空宇宙業界は持続可能で安全性と機能性に優れた航空機を目指しています

視聴時間の目安: 4 分

航空宇宙業界は、2050年までに航空機のクライメイト・ニュートラル(気候中立)を実現するという大きな目標を掲げています。駆動力の電動化や代替燃料などの取り組みを通じて二酸化炭素排出量を削減する機会は、さらなる多くの課題を生み出しています。幸いなことに、航空業界にはすぐにイノベーションを創出できる具体的なシナリオがあるため、航空機形態の新たな可能性を切り拓くことができます。

また、持続可能な航空機に伴う課題の多くは、Simenterなどのエンジニアリング・ソリューションによって解決することができます。

※ ビデオ画面右下のccボタンをクリックすると日本語字幕が表示されます。

航空業界の持続可能性

航空業界が持続可能性を達成するには、次世代の航空機エンジニアリングを再考し、未来の航空機を創造する必要があります。未来の航空機づくりは最優先事項となりつつあります。競争力を維持するためには、今から準備をしておく必要があります。このビデオでは、設計時に認証を取得して全体的な開発コストを削減する方法を紹介します。仮想試験と物理試験の両方を通じてミッションクリティカルな認証プロセスを実行すれば、コンプライアンスの証明となるデータを取得できます。

設計の最適化と迅速なイノベーションによって信頼性を向上できます。詳しくはビデオをご覧ください。

共有

関連情報