インフォグラフィック

重機業界向けPLMソフトウェア

重機向けPLMソフトウェア

重機の構築には、多大なエンジニアリング作業が必要ですが、それに加えてカスタマイズの必要性が高まり、業界では複雑さが極限に達しています。PLMソフトウェアを使えば、重機メーカーはプロジェクトの進捗状況をリアルタイムで可視化してサイロ化を解消し、システムを同期させることができます。

電動化技術によりサブシステムが強化

バッテリーや燃料電池などの電動化技術の導入が進み、サブシステム間の相互作用を強化する必要性が高まっています。PLMソフトウェアを使用すると、人員とプロセスの最適化が可能になり、機械チームと電気チームのコラボレーションがシームレスになります。

このインフォグラフィックでは、重機メーカーがSaaS PLMを使用して優れたデータ・セキュリティと保護を実現する方法を紹介しています。

共有

関連情報

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th