競争の激しい今日の航空宇宙産業では、航空機構造の従来の設計手法が時代遅れになりつつあり、非効率性、コストのかかるエラー、遅延につながっています。航空機設計の未来は、高度なデジタルツールで自動化と探索を統合できるかどうかにかかっています。コンピューター支援エンジニアリング (CAE) は、効率化されたソリューションを提供し、チームが構造エンジニアリング・プロセスを最適化してプログラムの効率を改善できるようにします。シミュレーション技術を活用することで、メーカーはやり直しを減らして荷重管理を改善しながら開発サイクルを加速するとともに、最終的にはノンリカリング・コスト (NRC) を低減して航空機のイノベーションをより迅速かつ正確に提供できるようになります。
この戦略をさらに探索する準備はできましたか?インフォグラフィックをダウンロードして、ノンリカリング・コスト (NRC) を低減しながら、次世代の航空機構造の開発を加速する方法をご確認ください。