インフォグラフィック

クラウドベースのSaaS PLMソフトウェアが中小企業にもたらす利点

クラウド型の製品ライフサイクル管理 (PLM) ソフトウェア

クラウド型の製品ライフサイクル管理 (PLM) ソフトウェアを使用することで、これまで大企業向けと思われていたイノベーション・ツールを規模にかかわらずどの企業も簡単に利用できるようになりました。サービスとしてのソフトウェア (SaaS) は低価格での提供が可能であるため、スタートアップなどの中小企業もPLMソフトウェアで成功できます。

クラウドで製品ライフサイクル管理ソフトウェアを使用すべき6つの理由

これまでは一部の世界最大手企業がPLMソフトウェアとしてTeamcenterを活用してきましたが、これと同じ技術をあらゆる規模の企業がTeamcenter Xというスケーラブルな形式で利用できるようになりました。これによりチームメンバーはどこにいても情報を共有し、シームレスなコラボレーションを実現します。

導入プロセスは簡単です。サービスに申し込めば、即座にクラウド・サービスを利用できるようになるため、社内のITサポートが十分に受けられないなど、中小企業が抱える障壁も解消できます。クラウド・ソフトウェアのサポートや保守・修理はシーメンスがサブスクリプション契約の一環として担います。

Teamcenter Xを導入すべき6つの理由は以下のとおりです。

  1. 迅速な導入: シーメンスのソリューションはお客様のビジネスを数か月ではなく、数日で立ち上げて稼働させます。
  2. 即座なアクセス: ユーザー・アクセスをいつでもどこでも管理できます。
  3. 柔軟なプロビジョ二ング: プラットフォームをいつでも拡張または縮小できます。
  4. コストの削減: 柔軟なビジネスモデルや契約によってコストを削減させます。
  5. 高度なセキュリティ: 最高水準のプライバシーやデータ・セキュリティを即座に実現します。
  6. 作業の効率化: 人やプロセスを一元化して最適化します。

詳細はインフォグラフィックをダウンロードしてご確認ください。

共有

関連情報

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm
Webinar

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm

Space Codesign Seminar: design flow including HW/SW co-design & HLS that allows developers to migrate compute intensive functions from software running on an embedded processor to a hardware based accelerator.