エグゼクティブ・ブリーフ

クロスドメインの設計コラボレーションを活用してイノベーションを推進

Teamcenter Xソフトウェアを使用して、プロジェクトで協力する3つの異なるエンジニアリング分野。

航空宇宙プログラムでは、機械、電気、ソフトウェア、システムズ・エンジニアリングにわたるシームレスな連携が不可欠です。しかし多くの組織では依然として、断片化したツールや分断されたデータ環境に依存している結果、コストのかかるスケジュール超過、後工程での設計変更、複合的な統合障害を引き起こしています。Lifecycle Insightsの調査によると、設計リリース目標を一貫して達成しているエンジニアリング組織は全体の3分の1未満にとどまっており、サイロ化された開発がもたらす財務および競争上の影響は、複雑な航空宇宙プログラムを予定通りに予算内で納品するうえで重大な懸念事項となっています。

ソリューション:クロスドメイン設計コラボレーション

Teamcenter® Xをはじめとする製品ライフサイクル管理 (PLM) プラットフォームは、単一の信頼性の高いデジタル環境内にエンジニアリング領域を統合し、並行ワークフロー、リアルタイムのデータ共有、統合シミュレーション機能を実現することで、クロスドメインの設計コラボレーションを可能にし、課題解決への道を切り開きます。Northrop GrummanはNASA (米航空宇宙局) の月面探査プログラムにSiemens Xceleratorのソリューションを活用しており、複雑なマルチパートナー・プログラム全体にわたる解析時間を30〜50%削減できる見込みだと報告しています。

エグゼクティブ・ブリーフをダウンロードして、クロスドメイン・コラボレーションとPLMが、プログラム納品の加速と開発リスク低減の努力をどのように支援するかをご確認ください。

共有

関連情報